在控制设备和开关设备制造领域,中小型企业目前面临的一大挑战是,尽可能高效地实施项目,同时确保高质量水平。从工程设计到生产,这一过程链的高度自动化和连贯的数据管理有助于实现上述目标。而且,这对中小型企业也是值得的。位于比利时劳塞恩艾劳的节能建筑技术提供商 Thermia 为此使用了易盼和威图自动化系统的解决方案。在车间的自动化生产过程中,直接使用 3D 结构规划中的数据。因此,公司的生产力得以明显提高。
Eplan Pro Panel 和威图自动化系统的 Perforex 提高了我们的质量和效率。
Pro Panel 和 Perforex 提高了效率
Thermia 公司与威图召开了研讨会,会上,该公司获得了有针对性的建议,例如如何在整个价值链上优化公司的过程以及如何提高效率。箱体、控制柜和扁平化的自动化加工方案赢得了该公司的认可。由于要在与 3D 结构规划配合的情况下才能实现更佳的方案效果,因此 Thermia 公司购买了 Eplan Pro Panel 的许可证和威图自动化系统的 Perforex 加工中心。Perforex 适用于加工扁平件,如安装板或控制柜门,以及由金属或塑料制成的完整箱体。通过使用 Pro Panel 软件并在 Perforex 上进行加工,公司的控制柜生产效率显著提高,因为在控制柜加工过程中不再需要手工作业。
准确的数据是关键
Thermia 公司首先安装了 Pro Panel 许可证,员工接受了必要的培训。这样一来,他们就能正确地生成 Perforex 加工中心所需的数据。Frédéric Vandewiele 谈到:“在培训过程中,我们意识到,设计师提供的数据质量,如 3D 信息或易盼软件宏至关重要。只有拥有高质量的数据,我们才能在 Perforex 上正确、高质量地进行加工。”通过引进 Pro Panel 和调试 Perforex,现在工程设计过程的一部分已经从车间转移到设计部门。此外,威图控制柜和箱体的所有数据都能从 Eplan Data Portal 中获取,而且数据完整、质量高,这为 Thermia 公司带来了很大帮助。易盼和威图之间的良好协调对客户而言非常重要。例如在 Perforex 调试时,易盼的工作人员就在现场,以确保数据的顺利传输。
概览
- 项目
- Thermia sprl
- 地址
- 劳塞恩艾劳, 比利时
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
高效、高质量地实施项目
- 解决方案
贯穿工程设计到生产整个过程链的数据管理
使用 3D 结构规划实现自动化生产过程
使用 Perforex 来加工扁平件,如安装板,或完整的箱体
基本无需手工作业