位于荷兰西部的南荷兰省管理和维护着其水运网络上的 78 座桥梁和水闸。为了控制这些水利工程结构,例如打开和关闭桥梁和水闸以便船只通过,该省开发了一个标准化的解决方案,其中采用了威图的各种产品。由于系统组件采用统一的集成式部署,因此负责维护的伙伴 EPC Groep 公司能够保证以较低的维护成本实现高度可靠的连续运行。
在与威图合作期间,我们开发了一个直接与热回收设备相连的冷却系统。
远程控制桥梁和水闸
2006 年,南荷兰省决定改成远程控制桥梁和水闸,以确保船只在河流上的顺利航行。自那以后,这些水利工程结构逐步接入光纤网络。所有已接入的桥梁和水闸的电子控制和远程监控均通过五个控制中心进行,采用标准化的控制、安全和维护方案。其中一个控制中心位于莱茵河畔阿尔芬镇历史悠久的 Gouwsluis 垂直升降吊桥附近的 Steekterpoort 大楼内。该控制中心控制着南荷兰省的 24 座活动式桥梁。这个方案设计巧妙,尽管维护成本低,但保证了控制系统超高的可靠性和安全性,以及顺畅的水路交通。
标准化组件提高了安全性,最大程度降低了维护成本
南荷兰省的方案全部采用标准化组件,从摄像头和传感器,到威图 TS IT 机柜和 LCP 冷却单元,这些设备分别被安置在全部五个控制中心。由此最大限度地减少了维护工作和故障,降低了成本。此外,该省还与威图签订了服务合同,确保及时更换易故障组件。
冷却装置的使用寿命和环保性是重点
在选择控制中心的 ICT 设备冷却系统时,使用寿命和环保性是决定性因素。南荷兰省基础设施管理局项目负责人 Tino van As 介绍说:“2012 年,威图推出了基于机柜的 LCP 冷却装置。我们很快就认识到这种机柜式节能方法的优势。但我们还有更多需求,也就是,想要让这种冷却系统更加耐用。”于是,双方合作开发了一个直接连接到热回收系统的解决方案。数据中心的废热被用于使控制中心升温。这大大减少了每年的电力消耗和二氧化碳排放量。
概览
- 项目
- 南荷兰省
- 地址
- 海牙, 荷兰
- 分支机构
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- 挑战
通过五个控制中心电子远程控制和远程监控所有联网的桥梁和水闸
控制设备应具备超高的可用性
控制中心的冷却系统使用寿命长、环保
- 解决方案
使用标准组件:威图 TS IT 机柜、液体冷却柜 (LCP),最大程度降低失灵和维护成本
每年节能量出众
签订服务合同,以便及时更换易故障的组件