为了保证供电,电能的储存往往必不可少。相应的例子是德国阿尔卑斯山协会科堡分会的高山俱乐部小屋,它位于蒂罗尔州米明山脉海拔 1900 米处。这栋小屋的电能通过光伏系统和用植物油运行的中央热电站产生,不会产生二氧化碳。为了确保光伏系统产生的电能在天黑后也能使用,储电系统制造商 TESVOLT 为小屋安装了一个容量为 77 千瓦时的锂离子电池储存系统。到达小屋的登山者和徒步旅行者可以享受到热水淋浴、烘干室甚至是互联网服务。其中,威图的标准化组件做出了重要的贡献。
在威图的协助下,我们满足了储能市场的所有要求。他们的解决方案,让我们能够以有竞争力的价格持续提供高质量的产品。
供电的灵活性
TESVOLT 公司主要提供配有极其强大的蓄电池单元的储能系统。与风能、太阳能、水能、沼气或中央热电站相结合,公司的储能解决方案在能源供应方面提供了超大的灵活性。储能系统不仅在工业应用中发挥了重要作用,而且还确保各地偏远地区所需的电力供应。
超高品质的组件
可靠的储能系统需要多个组件彼此协调地运行。除了电池单元,还包括配电、温控和监控组件。这些组件都必须正常运行,才能确保储能系统达到约 30 年的最大使用寿命,并高效运行。正是出于这个原因,TESVOLT 公司只采购最高质量水平的组件,例如威图的系统组件。多样的、标准化的产品种类带来了高度的技术灵活性。交付速度快是威图的另一个额外优势。这些组件符合相关标准,并满足质量要求。
稳定且灵活
在稳固耐用的控制柜中,可以安全地集成多达 8 个蓄电池模块,每个重达 50 公斤。这些控制柜可灵活布置,也能承受严苛的环境条件,如高温、低温或湿气。除了控制柜箱体外,TESVOLT 公司还使用威图组件进行配电、温控和监控。对于公司而言,能够对新的市场要求迅速做出反应至关重要。威图提供的组件类型多样,因此能够确保 TESVOLT 公司获得所需的灵活性。TESVOLT 公司不仅提供储电系统,而且还为整个能源系统的规划提供咨询。如今,TESVOLT 公司在各地提供其灵活的储电系统解决方案,并且市场份额还在不断增加。