开关设备制造领域的中小型企业也开始了数字化转型。典型的例子是位于明登市的 Schaltanlagenbau GmbH H. Westermann 公司。
该公司拥有约 70 名员工,在过去几年中合并了两个驻地,并优化了生产过程。开关设备制造的数字化就是这种优化的一部分。在弗劳恩霍夫机电一体化系统设计研究所 (IEM) 开设的“北威州数字化”能力中心的支持下,印刷形式的电路图将从生产过程中消失。IEM 的一项调查显示,布线占了开关设备生产时间的一半,为最耗时的工序。因此,通过优化布线工序,有望获得最大的效率提升。
数字化项目非常符合我们的战略,在这个充满变化的市场中,帮助我们发掘出了一些潜力。
无电路图布线
在为控制柜中的组件布线时,需要大量的手工操作。到目前为止,Westermann 公司都是将电路图打印出来,然后交给电工方便作业。完成一项接线工作后,就在电路图上打勾。这种传统的程序有一些缺点;例如,电工们所做的标记可能各有不同。如果一个员工需要接替同事手上的工作,首先就得弄清楚同事所做标记的含义。此外,打印的电路图只代表项目在特定时间点的状况,无法体现电路图打印后再做出的改动。为了确保布线过程中数据管理的贯穿性和最新性,员工应能访问数字化的、同时也始终是最新的规划数据。另外,数字化布线在减少工作量方面也很有价值。Eplan Smart Wiring 就是数字化布线工作的得力助手。该软件可在平板电脑上运行,显示所有需要布线的各个连接。其中,除了布线的源头和目标外,还会显示颜色、横截面和线端处理情况,以及连接点的名称。如果在 Eplan Pro Panel 中为开关设备创建了虚拟原型,则还可显示布线的路径。通过将电路图以数字形式传输到工作站点,在项目发生变化时,就能实时进行沟通。
顺利通过首批测试
在弗劳恩霍夫协会的支持下,该公司对无纸化布线的实际效果进行了研究。为此,他们在威图 AE 箱体内设置了一个配有典型组件的示例性开关设备作为演示体。然后,由一名资深电工、一名实习生和一名半熟练员工均分别用传统方法按照电路图以及在 Smart Wiring 的支持下为开关设备布线。事实证明,采用数字化布线时,耗时明显降低,而且质量也得到了提高。员工可以通过 Eplan Smart Wiring 软件调整自己的工作方式,使布线更简单、更高效。总体上,大家一致认为,开关设备制造过程中的布线数字化效果非常好。顺利完成测试之后,该公司目前正致力于使生产中的数字化成为标准流程。