总部位于上奥地利州的 STIWA Automation 公司非常重视环境管理问题。例如,公司会定期检查能耗情况。结果令人惊讶:在某些情况下,机器用于温控的电能比移动所消耗的电能还要多。
为了帮助控制柜散热,STIWA Automation 公司现采购了威图的高能效 Blue e+ 冷却设备。通过这次采购,公司也为需要记录自身能源管理改进措施以便通过 ISO 50001 认证的客户带来了好处。
前些年,我们从 Top Therm 换用了 Blue e,所带来的节约潜力已属出色,但 Blue e+ 的节能效果又更上了一层楼。
STIWA 公司的核心业务是制造高性能机器,其运行周期远低于一秒。除了这一核心业务外,STIWA 的业务还包括生产自动化产品和软件开发、高质量金属和塑料组件的生产和供应、节能建筑技术和实验室自动化。该公司目前在奥地利、中国、美国和德国有八个工厂。为了满足机械工程中极其苛刻的应用条件,公司需要采购来自那些能够保持高水准的制造商的组件。因此,公司进行了大量的耐久性测试,以便脱离制造商本身给出的规格信息,详细了解组件情况。
比制造商规格更出色
威图新款 Blue e+ 冷却设备系列也接受了这些耐久性测试。多年以来,STIWA 公司一直很关注冷却设备的能效。几年前,它从威图 Top Therm 换用了 Blue e 设备。结果,在一台配有约 30 个冷却设备的大型机器的整个使用周期中,可以节约上万欧元的能源成本。在引进 Blue e+ 设备时,STIWA 最初对是否能实现进一步的节能持怀疑态度。于是,双方在生产环境中进行了内部测试,以验证是否能达到威图所说的 75% 的节能水平。为此,威图在各种机柜内安装了 Blue e+ 设备,然后对其能耗值进行了测量。最终,这些设备的节能水平甚至超过了威图自己给出的数据,达到了 80%。
混合冷却是关键
Blue e+ 设备出色的节能效果归功于其新型混合技术,即压缩机冷却设备与热管的相互作用。在使用被动式热管进行冷却时,既不需要压缩机,也不需要泵,因此消耗的能源非常少。只有当被动冷却不再够时,才会使用压缩机。由于压缩机冷却装置的所有驱动均速度受控,因此它们的运行也非常节能。这些高效率的设备还具有其他优势:由于具备多电压能力,这些设备可以在全球所有标准电网中灵活运行。这样一来,项目规划的成本也降低了。
符合认证要求
通过这些设备,STIWA 公司为客户的 ISO 50001 认证之旅提供了助力。尽管单个设备不能单独进行认证,但客户可以得到必要的特征数据。除此之外,公司还保证,自己所使用的组件完全来自于重视能源管理的制造商,就像威图一样。
概览
- 项目
- STIWA Automation
- 地址
- 阿特南-普赫海姆, 奥地利
- 分支机构
- Machine-Building
- 挑战
高能效的温控
按照 ISO-50001 标准为机器进行文档记录
- 解决方案
在生产车间的测试环境中使用 Blue e 冷却设备、Blue e+ 设备
由于冷却设备采用混合技术,能耗可降低 80%