Lang GmbH的数控铣床和雕刻机在世界各地都在使用。同样,全世界对能源效率和可持续性也有需求。得益于Rittal的Blue e+冷却器,机械工程公司Lang朝着这个方向迈出了重要一步,可以将气候控制和能源成本减半,并节省55%的制冷剂。
能源效率和可持续性已成为机械和工厂工程公司生产过程中不可或缺的一部分。这也适用于德国黑森州Hüttenberg的Lang GmbH&Co KG。自1972年以来,那里一直在开发数控铣床和雕刻机,以及用于汽车、硬币、玩具、晶圆和包装行业或显微镜的产品的数字化系统、位置控制和CAD/CAM软件。Lang GmbH材料管理主管Andreas Lex表示:“能源效率和可持续性问题不仅对我们自己,而且对我们的客户都起着巨大的作用。这就是为什么我们在Lang使用Rittal的Blue e+冷水机组的原因。”为了让公司提前确信Blue e+冷水机组的效率和质量,公司进行了一项试验。 它从一个5千瓦的设备开始。 随后,连接负载可以迅速降低到1.4 kW。“这意味着我们正在实现每台机器高达50%的成本和能源节约。 汽车行业或工具和模具制造行业的客户正在使用其中几台机器,每年节省的费用很快就会增加,”Lang的电气工程设计工程师Dimitri Kungl高兴地补充道。
虽然我们生产特殊的机器,但我们需要在世界各地都适用的标准解决方案。在Rittal,我们找到了合作伙伴,为我们的机器提供高效的气候控制。
更少的制冷剂
Blue e+制冷机发电使能源效率有了巨大的飞跃。 而传统的冷水机组与热气旁通控制系统有一个EER(能效比)为1,EER高达3可以实现与蓝e+冷水机组。 变速压缩机构成了这种高水平能源效率的基础。 其创新的驱动和控制技术导致节能高达70%的冷水机组与热气旁通控制系统。 进一步的创新是冷凝器中的紧凑微通道技术。 由于存在更大的表面(相对于体积)用于制冷剂和周围空气之间的热量交换,因此可能需要减少多达55%的制冷剂。
而不是在满负荷运行制冷压缩机。 与热气旁通控制一样。 从而消除了很大一部分冷却输出,压缩机和风扇的直流电机的转速以及电子膨胀阀由中央变频器精确控制。 得益于这种创新的驱动和控制技术,Blue e +冷水机组始终以理想的速度运行,并提供所需的尽可能多的冷却能力。
全球部署
Lang的机器销往世界各地。例如,就在2021年春季,哥伦比亚国有央行“Banco de la República”开始运营机器,生产制造金属硬币的主工具。这就是为什么每一个组件都获得国际批准对Lang来说至关重要。Rittal的Blue e+冷却器可以在所有主要市场使用,因为它们获得了cULus Listed、EAC、CB认证和GS的批准和认证,这使得国际使用更加容易。此外,Rittal保证在DIN EN 14511标准下进行TÜV测试。由于其遍布全球,Rittal还保证备件的可用性和现场服务。
概览
- 项目
- Lang GmbH
- 地址
- Hüttenberg, Germany
- 分支机构
- Machine-Building
- 挑战
Energy efficiency and sustainability in production processes
- 解决方案
Rittal Blue e+ chiller
Cost and energy savings of up to 50 per cent per machine
55 per cent less refrigerant