Fill Gesellschaft m.b.H. 是一家来自奥地利古尔滕的企业,公司的经营理念是“没有不可能”。自 1966 年成立以来,勇气和敢于冒险的精神让这家公司不断成长。Fill 公司已拥有 900 多名员工,成为全球领先的机械和设备工程企业,主要涉足汽车、航空、风力发电、体育和建筑等行业中的金属、塑料和木材等的加工制造。公司能够轻松处理新的任务和项目,因为有值得依赖的、优秀的合作伙伴。例如,威图提供的 Perforex 就正在帮助 Fill 公司实现连贯的控制柜加工以及节省大量时间。
我们跟威图已经合作了很多年。即使面临问题,双方也相处融洽,因为大家都是以解决方案为导向,然后再共同全力应对未来的要求。
“There’s no such thing as ‘can’t’” would be an appropriate motto for Fill Gesellschaft m.b.H., which is based in Gurten, Austria.
未来已来
Fill 公司也非常关注工业 4.0,正在进行关于智能工厂的研究。它对数字化的兴趣集中在基于模拟的控制程序的自动生成、用于控制软件的早期开发和测试的虚拟调试,以及直观的应用程序的开发。目的在于传感器、机器设备和生产车间之间的数据联网,从而在生产过程中发现全新的可能性。
工作时间缩减了三分之二
在连贯的控制柜加工方面的投入,就是 Fill 公司实施自动化策略的一部分。长期以来,公司一直使用易盼的软件工具进行规划和工程设计。2016 年 10 月,公司改用威图 Perforex BC 1007 HS 进行自动化控制柜加工。Fill 公司进行这项投资的原因是,希望获得一台速度更快、同时与现有系统兼容的机器。而这正是威图与易盼这一组合的优势所在:带来更高的过程透明度,以及连贯性。用易盼软件创建的结构规划可以直接发送给机器上,并进行处理。此外,威图还开发有 Perforex 性能套件,可以实现电动深度调节和更快的速度。因此,Fill 公司现在的加工时间缩短了三分之二。
概览
- 项目
- Fill 公司
- 地址
- 古尔滕, 奥地利
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
- 连贯的控制柜自动化,每年生产多达 2,000 个箱体
- 解决方案
- 使用易盼软件进行规划和工程设计,使用 Perforex BC 1007 HS 进行加工,确保连贯的控制柜加工
- 使用 Perforex 性能套件,进行电动深度调节和应对更高的速度
- 加工时间缩短 2/3