在大型控制设备和开关设备中,连接次要耗电器往往是一项复杂且耗时的工作,涉及到大量的手工作业。对于为这些次要耗能器供电的小型配电系统,所有的组件都需要单独布线,这意味着巨大的工作量。位于德国戈斯拉尔的控制设备和开关设备制造商 Fest GmbH 为一个正在进行的项目找到了更好的解决方案:该公司首次将威图 RiLine Compact 配电系统用于金属加工厂的开关设备中的辅助驱动。该方案是为小型耗电器供电的理想选择。威图配电系统基于一块带有集成导体电路和连续接触网的电路板。该电路板可以通过几个简单的步骤轻松地固定在控制柜的 DIN 支承导轨上,无需任何工具。组件也可以轻易插在带全方位防触摸保护的电路板上,同样不需要任何工具。在同一工序中,为组件实现电气接触。这样一来,就可以在最短的时间内轻松实现最大额定电流达 125 A 的配电系统。
安装操作很简单,而且需要的部件也少得多。不过最关键的是,我们所需的工作时间大约缩减了一半。
对 Fest 公司而言,这种快速且免工具的安装过程是 RiLine Compact 的主要优点。“这个系统是小规模配电的理想解决方案,而且我们甚至还能节省成本。”Fest 公司项目经理 Sven Rottgardt 高兴地说。与之前所用的解决方案,即单独布线或梳状桥接相比,车间内的工作时间缩减了大约 50%。原因在于,RiLine Compact 省去了传统安装过程中的许多手工操作。而且 Rottgardt 先生还提到了该系统的另一个好处:“过去,在调试过程中,经常出现需要连接额外耗电器的情况。使用 RiLine Compact,我们就有了相应的预留空间,这样我们就可以快速而轻松地将其整合到现有的设备中。”
连贯的过程带来更高的速度
在目前的项目中使用易于装配的 RiLine Compact 系统,只是 Fest 公司致力于提高价值链效率的其中一环。在该提高过程中,尤为重要的是,从工程设计到生产和测试这一连贯的过程。在 Fest 公司,所有的过程均基于一个精心维护的设计数据库。成本计算过程中使用的材料管理系统与电气规划的访问方式完全相同,都是通过 Eplan Electric P8。整个工程设计过程需要花费大量的时间跟精力。Rottgardt 先生解释说:“我们的设计越精确,以后车间加工就越容易。”因此,在规划阶段,就会产生非常详细的零件和布线清单。所有组件均已根据它们所要装入的控制柜进行预分类。将来,在 Eplan Pro Panel 中还会使用路径规划工具,用于自动计算控制柜中的布线路径,以及电缆的长度。这意味着,可以自动装配和标记电缆,从而大大简化后续的布线过程。
概览
- 项目
- Fest GmbH
- 地址
- 戈斯拉尔, 德国
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
为金属加工过程制造一台开关设备
在有限的空间里安置辅助驱动
- 解决方案
使用 RiLine Compact 为小型耗电器供电
通过几个简单的步骤轻松地固定在控制柜的 DIN 支承导轨上,无需工具
为额外的耗电器留出空间