时间就是金钱——位于荷兰费嫩达尔的制控制设备造商 Duim techniek 对这句话深有感触。这家中等规模的企业专注于为废物处理和回收行业提供电子控制系统。Duim techniek 聘有大约 30 名员工,他们所构建的每个智能系统都是独一无二的,需要相当多的时间和体力来创造。“所以我们不断在寻找新的方法,来最大限度地减少装配时间。”Duim techniek 公司电气组件生产车间负责人 Rijkjan Ploeg 解释说。其中一种可减少装配时间的解决方案,是威图 VX25 大型机柜系统。
需要快速完成装配
Duim techniek 公司的项目通常都会涉及到多个排成一排的控制柜。威图新款 VX25 大型机柜系统与这种应用正好相符。它的并柜密封胶条可在连接机柜前快捷地完成插装。这种机制还可以防止各个机柜对位错误。此外,不再需要用螺栓来固定侧板支架,而是直接夹紧固定。VX25 的门铰链也有助于节省装配时间,因为拆卸时不再需要额外卸下销钉。Ploeg 先生强调说:“铰链操作便捷,因为可以轻松将门取下。”
与过去相比,对于每个控制柜,我们很快就能节省半小时。
恶劣环境中的保护
“在许多应用中,环境条件是非常恶劣的。”Duim techniek 公司管理办公室的 Peter Geerts 说,“设备面临着很高的要求。”在这样的环境下,空气中往往有大量的灰尘,对电气触点和继电器构成威胁。一些环境中还含有侵蚀性和腐蚀性物质。“由于这些原因,我们的开关设备必须得到有效的保护,才能确保运行的可靠性。”Geerts 先生强调道。因此,如果可行的话,带有控制技术设备的控制柜都安置在集装箱或封闭的无尘控制室中。然而,这种方案有时并不可行。而使用威图坚固的 VX25 大型机柜系统,则可以在各种应用情况下为 Duim techniek 控制系统提供保护,确保其可靠性。Geerts 先生说:“我们选择威图的大型机柜系统,是因为它们坚固可靠,能够在恶劣的环境条件下提供良好的保护。”
复杂程度降低,效率提高
在 VX25 大型机柜系统中,所有设计都是为了实现效率的提升。这一点在实际应用中很快就显现出来。VX25 机柜基于一种新的框架轮廓,该框架轮廓既用于垂直框架部分,也用于水平框架部分。因此,与前代设备相比,其部件数量少得多。部件数量少,意味着复杂性更低,从而也使库存管理更简单。这一切都降低了成本。Geerts 先生总结说:“威图 VX25 大型机柜系统提高了我们的效率,能够有效地防尘和应对恶劣的环境条件。”