CPS Case Packing Systems 公司位于荷兰斯特兰普罗伊,在它的生产车间里,总共有 54 套威图 VX25 大型机柜系统。其中安置有 9 条包装线的电气技术控制组件,这些包装线专为一家加拿大冷冻产品制造商而建立。为了确保这些多功能包装机能够应对未来的要求,这家荷兰公司选用威图控制柜来协助完成加拿大的订单。这意味着,例如公司能够长期确保全球范围内的备件供应。
除了包装机的平稳运行外,对于这个加拿大订单,电动机、传送带以及压力和振动过程的电子技术控制也非常重要。“我们已经委托我们的控制设备制造商,将电气技术控制系统安装在威图最新的 VX25 大型机柜系统中。这个决定对我们而言很合理,也很有前瞻性。”CPS Case Packing Systems 公司电气工程师 Marc Spreeuwenberg 表示。设备的控制系统经过 UL 认证,这是在加拿大进行调试的一个重要要求。同时,这也是威图控制柜的优势,因为它们通常都符合 UL 标准。
威图新款 VX25 机柜系统将成为未来几十年的新标准。
控制柜技术的高端品牌
许多包装机械制造商的客户都指名要使用威图控制柜。对于 CPS Case Packing Systems 公司的控制设备制造商而言,目前的订单也是最终改用威图 VX25 大型机柜系统的契机,因为它们将在未来几十年里树立新的标准。“我们选择威图,是因为我们只喜欢与高端品牌合作。”Spreeuwenberg 先生解释道。如果机器是装在威图箱体中交付的,那么就可以保证,电气技术部件始终都能得到良好的保护。Spreeuwenberg 先生补充说:“另外,威图是一家全球化企业,所以我们的客户可以确信,所有的系统附件都能在当地快速完成采购。”
转换便捷
在 CPS 公司,从 TS 8 系列换用 VX25 的过程非常顺利。Spreeuwenberg 先生表示:“在新的 VX25 大型机柜系统中,我们可以使用相同的安装板布局。”CPS 公司开发部门使用 Eplan Electric P8 进行开发以及规划当前的设备。这些文件通过网络发送给配电盘制造商,后者在必要时对其进行补充,然后直接按照这些文件控制加工中心上扁平件的机械加工。因此,数字设计构成了组装、装配和布线的基础。“我们事先清楚地知道我们将会收到什么,所以就不需要再操心这些问题了。”Spreeuwenberg 先生满意地说。