当荷兰中小型企业 Bepacom 公司在修建新的、完全能源中和的公司大楼时,很快就选定了用于必要的电气设备的机柜技术——威图 VX25 大型机柜系统,它为其提供了理想的平台。自 1995 年以来,Bepacom 公司一直在为可持续的工业过程和建筑技术开发可靠的控制系统。而从一开始,该公司就选择使用威图产品。
为未来的发展留出空间
Bepacom 公司负责人 Herwin Kemper 表示:“近年来,公司发展势头强劲,我们承接的项目也越来越大。因此,我们可以很好地利用新大楼提供的额外空间。通过这个可持续发展的公司大楼,我们确立了自己作为可持续设备专家的地位,对客户和未来的员工都更有吸引力。”在每个项目中,Bepacom 公司始终致力于与客户携手获得最大收益。不过,对诸如威图等供应商,Kemper 先生也有着同样的期待:“最终,我们的每一项活动和每一个决定,都必须为最终客户提供附加价值”。
威图新款 VX25 大型机柜系统简化了装配工作。
部件种类少
Kemper 先生说:“我们很快就发现,新的机柜系统带来了很具体的优势。比如说组装特别简单。”那么,例如当需要并排布置多个机柜时,所需的部件要少得多。包括附加部件的种类,也减少了。这一优势直接体现为存储工作的简化。因为,VX25 机柜基于一种新的框架轮廓,该框架轮廓既用于垂直框架部分,也用于水平框架部分。部件种类的减少,也降低了混淆的风险。复杂性的降低不仅减少了物流工作,而且还直接节省了成本。此外,威图对机柜进行了一些小而看似简单的调整,确保 Bepacom 公司能节省大量的时间。例如,新的机柜系统所需要的螺丝配件要少得多。同样,Kemper 先生也发现了螺栓连接方面的这一优势:“所有的螺栓连接都采用的是 Torx 30 梅花螺丝,所以只需要一把螺丝刀。我们的装配人员非常喜欢这一点”。
快速装配
在 Bepacom 公司的电气车间里,员工们必须集中精力安装组件和为其布线。因此,所有机械操作,例如在控制柜框架中安装附件,都必须尽快完成。在这方面,VX25 也有助于提高工作速度。例如,控制柜的门可以轻松拆除,新系统也不再需要撬出铰链销。控制柜上常见的单人组装方案,也有助于加快工作进度。例如,员工完全可以独自组装后板。他们只需将后板顶部挂上去,后板就会稳稳地保持在原位,直至拧紧螺栓。虽然这期间只有几个步骤,但却可以腾出人手来,让其他同事可以同时执行别的任务。