Baumgartner Automation 公司是一家奥地利控制设备和开关设备制造商,主要服务建筑行业的客户。公司曾负责过一些壮观的示范性项目,例如阿拉伯联合酋长国的一个大采石场项目。在该项目中,Baumgartner Automation 选择威图作为合作伙伴,采购了威图的 Perforex 加工中心。最终,公司向哈伊马角酋长国交付了总共 68 个配置好的威图 TS 8 控制柜。
威图的投标书符合程度高达 98%。这也是双方合作的一个原因。
认证和符合标准的系统产品赢得了信赖
Baumgartner Automation 公司能够争取到该项目,主要有两大原因:一方面,公司通过了 ISO 9001 认证。另一方面,公司计划与威图合作,这对来自阿联酋的客户而言非常重要。因为,这样才能确保符合 2014 年 11 月起生效的 EN 61439 标准。该标准包括新的术语定义、类型检测的变化以及更全面的开关设备制造商文档记录要求。由于投标文件中说明了使用威图技术,因此在开关设备和控制设备的制造过程中,可以采用符合标准的系统产品的整体式解决方案,可以实现简单的设计验证。
符合标准的文档记录
威图规划软件 Power Engineering 6.0 既有助于规划和配置配有 Ri4Power 系统的开关设备,也有助于生成符合标准的文档。只需点击按钮,它就能创建相应的设计验证,包括必要的测试报告。此外,该工程设计工具中还有一些检查清单。通过这种方式,Baumgartner 公司可以检查是否符合标准中规定的所有要求。因此,可以系统地执行并记录必要的测试。
轻松进行配电
在为该项目设计配电系统时,Baumgartner 公司选择全权委托给威图的专家。Waldenberger 先生回忆说:“不过,对我们来说,最特别的肯定是用于分配大约 7 兆瓦电力的母线系统,因为其中流过的电流非常之高,简直不敢触碰。”因此,该公司委托威图改装中心,以完全机械的方式建造配电装置。由于在满足这些复杂要求方面的强大实力和以解决方案为导向的风格,威图赢得了该公司的高度认可。“这样一来,就为我们节省了大量的时间。”Waldenberger 先生解释说。
及早发现连贯性潜力
Baumgartner Automation 公司的成功绝非偶然。它想要成为行业的先驱者。“我们是最早购买加工中心的公司之一,有了加工中心,我们就能自己加工控制柜。2001 年采购 Perforex 的决定是基于直觉,我们至今也从未后悔过。2016 年,我们又投资配置了新的威图自动化系统 Perforex 加工中心。”因为 Baumgartner Automation 公司的加工过程已经离不开加工中心。Johann Waldenberger 先生解释说:“现在,我们几乎不会手工加工任何金属板,因为加工中心的加工质量、可重复性和批量操作性都是最佳的。”凭借 Perforex,威图使设备制造过程中的连贯性达到了新的高度。连贯的高品质解决方案和不断提高的生产率,将为开关设备制造商带来诸多益处。