贝朗集团是领先的医疗技术和医药产品制造商。贝朗的 IT 专家们面临着一个挑战:集团新建了一个最先进的生产中心,要求在有限的时间内完成 IT 基础设施的扩展。而且,必须在不进行大型施工工程或机房升级的情况下快速、安全地完成。项目开始前,需要先决定新生产线所需的 IT 系统应该安装在哪里。最后,管理层决定,对格兰多夫驻地的 IT 设施进行扩展。
“通过威图微型数据中心,我们开发出了一种解决方案,无需进行复杂的施工即可运营安全的冗余式数据中心。”
高度可用、紧凑且安全
贝朗的 IT 专家们仔细研究了扩展 IT 环境,同时确保其充分可靠的途径。在 IT 组件层面,需要提高虚拟化程度,以便整合应用和系统,从而更灵活地使用 IT 资源。对于服务器,需要为其找到合适的地方,确保其免受未经授权的访问,以及实现高可用性。
IT 基础设施需要使用大约六个服务器机柜。IT 机房所在的房间以前没有配备数据中心所需的基础设施或安全技术设施。原本准备使用简单的服务器机柜来构建 IT 基础设施,但却无法全方位地满足为 IT 设备提供可靠的物理保护的要求。
解决方案:威图微型数据中心
最终,威图提供了微型数据中心作为解决方案,确保 IT 系统的数据安全。在机柜层面,该解决方案为关键业务的 IT 系统的运行创造了特别安全的环境。为使自动化生产符合工业 4.0 标准,它可确保必要的可靠性,并提供模块化功能。
该微型数据中心有不同的安全级别可供选择。IT 组件,如服务器、存储或网络组件,在防御等级高达 4 级的防护间内运行。根据具体的要求而定,该解决方案可以扩展为紧凑的数据中心。贝朗最终选择了在格兰多夫驻地,基于微型数据中心采用两种安装方式构建 IT 基础设施。这两种安装方式是 3 联排和 4 联排,它们各包含一个完整的冗余 IT 环境,由三个或四个 IT 机柜组成,其中配置有冷却装置、配电系统、监控和防火设备。服务器机柜的冷却通过集成的分体式冷却设备 LCU DX (Liquid Cooling Unit) 实现。
中央监控
为监控整个系统,贝朗选用了威图 CMC III 监控解决方案。通过该应用,可以集中监控 IT 运行过程中的重要参数。贝朗选用的系统主要监控 IT 机柜的门把手、UPS,以及微型数据中心内的温度和空气湿度。此外,系统中还集成有 DET-AC 火灾警报和灭火设备,即使空气中超小的烟微粒,它也能识别出来并发出警告。这样一来,技术人员就可以在火灾真正发生之前,及时采取应对措施。如果真正发生了火灾,DET-AC 就会向 IT 机柜喷射 Novec 1230 灭火气体,并且不会损坏 IT 组件。
概览
- 项目
- 贝朗集团
- 地址
- 格兰多夫, 德国
- 分支机构
- IT-infrastructure
- 挑战
在格兰多夫驻地的先进的新生产车间,扩展建设可靠的 IT 基础设施
迅速提供 IT 基础设施,无需额外升级机房
IT 资源的高可用性、可视化、模块化和灵活应用
防止擅自访问
- 解决方案
使用威图微型数据中心,采取 3 联排或 4 联排形式
使用 LCU DX 分体式温控设备,确保高能效冷却
使用 CMC 监控系统,对 IT 基础设施进行监控
使用威图 DET-AC XL 火灾警报系统,在出现零星烟微粒时便发出警报,灭火和监控系统