混合驱动系统不仅用在车辆应用中,还驱动着石油和天然气工业中的钻井系统以及微电网。加拿大公司 Aspin Kemp & Associates (AKA) 开发了一个系统,由柴油发电机提供钻机驱动和主动提升过程所需的电能。该公司还通过开发具有储能系统和可再生能源的工业微电网,将其技术应用于陆上应用。其中,往往使用超级电容器作为缓冲器,确保可靠且不间断的电力供应。为了安全地安置这些超级电容器或其他储能系统,AKA 选用了威图的控制柜系统。
我们跟威图合作得非常愉快,完全是伙伴关系。公司多年以来一直使用威图的产品,它们已经成为我们生产过程中不可或缺的一部分。
供电专家
AKA 公司位于加拿大爱德华王子岛,是一家为石油和天然气行业的远洋、近海和工业应用以及海上和陆地供电应用提供解决方案的供应商。公司的典型项目是用于钻井船的混合解决方案,作为混合钻台系统安装在生产船上。如果没有缓冲系统,负载波动就无法得到补偿,就会导致输出功率的波动。该系统能够实现连续的过程性能,即使电力供应出现短暂的故障。
AKA 将该领域的技术转用于相应的陆地系统。AKA 的智能微电网提供备用发电、电网支持以及长期和短期储能。与在钻井船上类似,储能系统对负载变化和产生的能量做出反应,包括桥接和降低、使负载峰值的移动平滑。
安全安置超级电容器
在创新的混合钻台中,柴油发电机与作为缓冲器的超级电容器相耦合,确保能源供应的稳定性。为了安置这些缓冲器,需要使用数十个控制柜。AKA 选择委托威图来提供符合具体情况的合适解决方案。该储能系统在航运和海上市场上独一无二,它所需要的控制柜不能仅限于满足常见的标准。威图为该项目提供了总共 114 个控制柜,其中包括标准机柜,以及改装过的和兼容 EMC 的机柜。这些产品有助于确保运行安全,并满足航运的规定。由于无法在使用现场进行调整,威图控制柜在交付时就已调整好、可直接装配,并符合航运规定,包括 DNVGL 和 ABS 的规定。在 AKA 许多其他远洋和微电网项目中,也能看到威图机柜的身影。
顺利投入运行
AKA 混合钻井平台是首个该类型的平台,它现已顺利地在五艘深海钻井船上投入使用。新系统允许部分发电机保持待机状态,不必连续运行。这减少了柴油发电机的磨损,并降低了维护成本。同时,燃油消耗量和污染物排放量也明显减少。在 AKA 其他领域的项目中,也得到了类似的结果。环保、降低运行成本和提高安全性是 AKA 所有设计的核心要素。