在成立以来的 100 多年里,Alexander Bürkle 公司多次进行重新定位,但始终以其现有的核心技术为基础。该公司目前在德国南部的 22 个驻地拥有约 800 名员工,并从电气设备批发商发展为服务提供商,为建筑技术和工业领域的客户提供智能工程设计支持,从而帮助他们走向数字化的未来。2019 年,公司管理层决定扩大工程设计服务,并以一种新的电气设备规划方案向客户展示了迈入工业 4.0 的途径。首先从建筑技术开始。设计部门负责人 Fabian Camek 介绍说:“我们更换了 ECAD 软件,改用易盼软件,因此就能贯穿始终地充分利用数据,从最初的方案理念,一直到详细的规划和设备运行。”
自动进行规划
通过易盼 Cogineer 和 Preplanning 工具进行建筑配电系统设计的好处,可以用一句话来描述:“当规划师在客户现场配置配电系统,并通过‘拖放’来选择和分配组件时,ECAD 系统已经在后台进行设计。”因此,基本的规划工作自动进行,包括所有细节。甚至电缆和电线的标签(稍后也将自动生成)和控制柜的 3D 结构都已经确定。
选择易盼是对的。我们扩大了我们的工程设计服务组合,并与我们的客户保持着更密切的联系,将他们从大量的工作中解放出来。
面向工业 4.0 的控制柜
第二步,Alexander Bürkle 公司将这些原则转用于工业客户的控制柜制造,其中包括领先的机床制造商。在这个领域,工程设计业务也在继续增长。其中一个关键的前提条件,是在易盼平台上进行连贯的规划和电气设计。使用 EPLAN Preplanning 进行(预)规划,用 Eplan Pro Panel 创建 3D 控制柜布局,用 EPLAN Fluid 规划液压和气动控制系统。所有组装建筑配电系统所需的部件,以及在第二步中组装工业控制柜所需的部件,与全部特征数据和尺寸一起存储在易盼软件中。电气设计部门的三位同事按照“风格指南”中列出的统一准则记录新商品,然后将这些商品发送给 Alexander Bürkle 商品数据库。
商品数据库:“数字孪生”的基础
对于机器制造商及其客户来说,这些数据就是“数字孪生”,即机器或设备的虚拟形象,这些虚拟形象会在机器或设备的整个生命周期内根据其当前状态进行变化。Fabian Camek 指出:“由于数字系统和真实设备始终彼此相连,因此形成了一种对象记忆。那些使用和维护数字数据的厂商可以节省时间和金钱,例如,因为他们可以更好地计划调试和维护,并且在需要维修时总是有所有必要的信息可用。在对机器进行现代化改造或改装时,这些数据也是非常重要的。”
“我们现在基于功能,根据模块和领域进行结构化、有机的设计。”Fabian Camek 先生解释道。因此,设计工程师不是从选择控制柜尺寸开始,而是从功能、部件和模块中自动得出尺寸。除非客户另有要求,否则电气工程师默认使用威图产品系列。此外,Fabian Camek 先生补充说:“改进后的工作流程意味着,设计从一开始就不会出现任何错误。而且,许多单个任务,例如选择电缆管道填充方式或设备贴标方式,都是自动进行的。”
概览
- 项目
- Alexander Bürkle
- 地址
- 布赖斯高地区弗莱堡, 德国
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
迈进工业 4.0 时代 - 高度自动化随之而来
- 解决方案
基本的规划工作自动进行,包括所有细节。
甚至电缆和电线的标签(稍后也将自动生成)和控制柜的 3D 结构都已经确定