位于克雷费尔德的 ATR Industrie-Elektronik 公司为美国一家纤维板生产厂制造了一台开关设备,其控制柜长达 150 米。设备验收地址位于美国南卡罗来纳州巴恩韦尔,为了确保顺利完成验收,该设备必须符合 UL 标准。虽然在欧洲是由国际电工委员会 (IEC) 制定标准,但在美国市场,需要遵守的是美国安全检测实验室 (UL) 标准。而且后者要严格得多。对于面向北美地区出口的开关设备制造商而言,确保符合相关标准不是一件容易的事。他们需要专业技术诀窍和像威图这样实力强大的合作伙伴。
我们达到了 UL 标准,而且快速、准时地按照约定的交期交付设备,这都要感谢威图出色的交付能力。
时间紧
该设备一旦投入运行,每年将生产 28 万立方米纤维板,这是 ATR 公司所属的 Siempelkamp 集团有史以来最大的订单。ATR 公司为 Siempelkamp 集团旗下所有公司提供相关的开关设备。这个项目周期很紧:从获得订单到设备投入运行,最多只有一年到一年半的时间。项目的一个重要部分,是确保设备顺利通过 UL 的最终验收。跟 IEC 标准相比,美国市场的 UL 标准往往更加详细。在现场将设备投入运行之前,必须先由检查员签字批准。在验收过程中,检查员会检查和认证各种材料、组件和最终产品,确保其运行可靠性和安全性。UL 标准比较注重人身和消防安全。
如果开关设备要满足 UL 标准,控制柜的锁定装置是典型的细节要求。该锁定装置必须确保控制柜的门在设备运行期间无法打开。
符合 UL 标准的组件
除了知道如何设计符合 UL 标准的设备之外,尽可能全部使用符合 UL 标准的组件也至关重要。这也是威图成为 ATR 公司首选供应商的原因之一。例如,TS 8 系列控制柜和母线系统已经通过 UL 认证。温控组件和其他组件,如新型节能型 LED 控制柜灯,也已通过 UL 认证,因此在使用时不会有任何问题。威图的质量实验室也经过 UL 认证。
Siempelkamp 公司旗下相关公司负责开关设备的工程设计和电气规划工作。电气规划全部通过 Eplan Electric P8 完成,然后提供给 ATR 公司。
如期交付和连贯的数据管理
ATR 公司的优势在于其国际化经营和绝对如期交付。所有这些,都依赖于与供应商的完美配合。例如,威图准时交付对生产的顺利进行至关重要。威图安排了一辆巨大的半挂卡车,每周两次载着控制柜、箱体和其他组件抵达。ATR 公司专门布置了一个临时仓库,用于灵活地储存这些产品。
ATR 公司已经开始为开关设备制造领域的未来做准备。其中,数字化是核心议题。目标之一是确保连贯的数据管理。ATR 公司表示,网站上和 Eplan Data Portal 中关于威图产品的数据是准确和完整的。早在规划阶段,就会基于结构规划自动设置布线路径,而且期间将自动生成电缆长度。为了使布线无纸化,公司计划在规划工作中使用平板电脑。用户只需按一下按钮即可合并和编辑已发布的文档,整个过程完全基于系统规则。
概览
- 项目
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- 地址
- 克雷费尔德, 德国
- 分支机构
- Electrical-and-Automation
- 挑战
开关设备要符合美国标准,且长达 150 米
准时交付符合 UL 标准的 TS 8 控制柜
- 解决方案
使用符合 UL 标准的 TS 8 控制柜、母线系统、温控系统以及高能效 LED 控制柜灯