什么是 EDI?
EDI 全称是“Electronic Data Interchange”,意为两家企业之间标准业务过程的电子数据交换。
电子数据交换包括两个主要功能:一方面,EDI 将机器加密的数据转换为可读文件。另一方面,以标准化的格式交换所传输的业务信息,其中始终精确定义某些信息的结构和布局。
“威图致力于为每位客户提供适合他的采购途径。因此,您可通过传真、信件、电话、邮件、在线商城和 EDI 中的任意方式进行订购。”
优化业务过程
业务过程应当快速无误。全球很大一部分电子数据都是通过 EDI 进行交换。通过自动化和简化某些过程,可以充分利用巨大的节约潜力,提高业务合作伙伴之间通信的灵活性。
我们可为您提供电子数据接口,用以高效地链接至我们的系统。
数据传输途径
根据可用的技术方案而定,可以通过多种渠道传输数据。
从供应商视角看 EDI 程序
威图可为供应商模拟以下消息类型(业务交易):
- 订购 (ORDERS)
- 确认订单 (ORDRSP)
这些消息类型是单独启用的,因此需要遵守给出的顺序。
格式和链接
电子数据交换的基本前提是,在客户端与威图终端都存在统一的消息标准,即传统的 EDI 或 EDIFACT。
威图支持以下格式的客户链接:
- EDIFACT D96A
- XML IDOC ORDERS05
- Ansi X.12
针对供应商链接,提供以下格式:
- EDIFACT D96A
- XML IDOC ORDERS05
映射
格式和字段的定义和描述,以及将发送方格式转换为接收方格式的编程称为映射。一旦定义了所用的标准,合作伙伴之间便会就映射达成一致。
EDI 优点一览
EDI 具备以下特性:
- 不重复采集订单数据
- 与纸质文件相比,减少行政工作成本
- 改善公司之间的信息交流状况
- 无需人工采集数据,提高内部销售效率
- 可避免人工数据输入错误
- 可提高规划和调度的可靠性
- 优化对物料流动的监控
流程
我们也可按照您的要求为您的企业搭建 EDI:
如果您对 EDI 链接感兴趣,请联系您的客户顾问。必要时,我们会向您提供我们的 EDI 客户检查清单。
然后,威图将与您指定的联系人进行详细的技术磋商。
双方约定时间,进行必要的主数据调整。
澄清所有技术问题后,由威图创建 EDI 通道。然后用测试数据执行订购过程。
试运行顺利结束后,两边实时进行数据交换。