关于 CE 标识,基于 DIN EN 62208 标准的类型检测,控制柜空箱体对应于适用的欧盟指令(低压指令 2014/35/EU),根据该指令,空箱体必须带有相应标识。
其他相关指令不适用于空箱体:
机械指令 2006/42/EC
EMC 指令 2014/30/EU
空箱体标准 DIN EN 62208 仅列在低压指令之后,作为评估是否符合该指令要求的标准。由于这个原因,空箱体不带有与其他指令有关的 CE 标识。
原则上,如果箱体作为符合 DIN EN 62208 标准的经过类型检测的空箱体,用于符合 DIN EN 61439-1/-2 标准的低压开关设备组合,那么所有这些箱体的铭牌上都会贴相应的标识。符合性声明参见相应的产品页面。
由于用作标识基础的标准不适用于特定产品标准所涵盖的箱体(例如符合 IEC 60297 的电子箱体或 IT 设备的箱体),因此目前的状况是,仅低压开关设备组合的典型“工业箱体”带有标识。
CE 标识基本信息
背景信息
CE 标识与认证不同,认证是制造商自愿通过检测机构去确认自家产品的积极特性。
它是所有符合欧盟指令的产品的法定标识。
而 CE 标识的主要目的是消除欧盟成员国内部的贸易壁垒。CE 标识是一个行政标识,最初不是面向消费者和终端客户的。它设计用于向市场监督机构表明,贴有该标识的产品符合技术协调指令的要求,特别是安全要求。我们可以将其看作是欧洲经济区内某些产品的“技术护照”。
CE 标识基于欧盟的协调方案和欧洲标准化的相关升级。它偏重于现有国家法规、标准和规范间的相互承认,尤其重视保护消费者的健康、安全和环境。