Zorlu üretim süreçlerini uygulamak için, panolara hassas ve yüksek performanslı bileşenler yerleştirilmiştir, bunların hizmet ömürleri boyunca doğru iklimlendirilmesi çok önemlidir.
Sisteminiz için en iyi iklimlendirme yöntemi hangisi?
Hava/su ısı eşanjörlü sıvı soğutma mı yoksa bir soğutma cihazı veya ortam havası ile soğutma mı? Ya da belki bir kontrol panosu ısıtıcısına mı ihtiyacınız var? Sisteminiz için doğru, enerji açısından verimli iklimlendirme çözümünü bulmak için, birçok konunun dikkate alınması gerektiğinden bütünsel bir bakış açısı gereklidir. Tıpkı sisteminizin bulunduğu ortam koşulları gibi. Nemli mi? Tozlu mu? Sıcak mı? Ve ne tür bir soğutma gücü gereksinimi mevcut?
Kurulum türü (bağımsız veya entegre), ısı tahliyesi (pasif veya aktif) veya izin verilen gürültü seviyesi gibi faktörler de elbette dikkate alınmalıdır.
Bunları zaten biliyor muydunuz...?
... Doğru iklimlendirme ile panodaki bileşenlerin hizmet ömrünü önemli ölçüde artırabileceğinizi biliyor muydunuz?
Panolarda artan donanım yoğunluğu, panolardaki güç kayıplarında muazzam bir artışa neden olabilir!
Temel kural: Çalışma sıcaklığındaki 10 °C'lik bir artış, hizmet ömrünü yarı yarıya kısaltır ve arıza oranını iki katına çıkarır.
Saha Araştırması
Bir saha araştırması bağlamında Rittal, endüstriyel uygulamada tipik olarak iklimlendirme çözümlerinin nasıl kurulduğunu öğrenmek için yaklaşık 400 kurulumu inceledi. Bu esnada, doğru araçlarla optimum planlama ile önlenebilecek çok sayıda hatayı ortaya çıkardı.
Verimli iklimlendirme çözümlerinin optimum performanslarını mümkün olan en düşük enerji tüketimi ile elde edilebilmesi için iklimlendirme doğru şekilde planlanmalıdır.
Yanlış iklimlendirmeden kaynaklanan tipik hatalar:
- Üst yapıların % 64’ünde sıcak bileşenler iklimlendirme cihazının çıkış ve girişi arasındaki hava akışında yer almıyordu
- İncelenen cihazların % 50'sinin kullanımı %20'nin altındaydı
- Üst yapıların %93'ünde hedefe odaklı soğuk hava yönlendirmesi planlanmadı/kurulmamıştı
- Cihazların %40'ında çok kirli filtre keçeleri vardı ve bakımı yetersizdi
- Üst yapıların %18'inde iklimlendirme cihazının çıkışı veya girişi engelsiz değildi
- Üst yapıların %19'unda hava kısa devresi mevcuttu
Ortam koşullarına göre iklimlendirme çeşitlerine genel bakış
Farklı klima türleri, farklı özelliklerle karakterize edilir ve birçok avantaj sunar.
Ortam havası ile soğutma cihazları, özellikle ekonomik olarak ısı yüklerinin tahliyesi için idealdir. Bunun için ön koşul, panoda istenen iç sıcaklığın altında bir sıcaklığa sahip nispeten temiz ortam havasıdır.
Ön koşullar:
- Nispeten temiz bir ortam havasında kullanım
- İstenilen pano içi sıcaklığından daha düşük ortam sıcaklığı
Avantajlar:
- Son derece enerji verimli
- Ekonomik ve hızlı kurulum
- Müşteri altyapısı gerekmez
Soğutma cihazları ile pano iç sıcaklığı, ortam sıcaklığından bağımsız olarak sabit bir seviyede tutulur. Hava dolaşımı özel gereklilikleri yerine getirir. İki ayrı dolaşım hattı sayesinde panoya toz girmez.
Ön koşullar:
- Sıcak veya tozlu ortam havasında da kullanılabilir
- Ortam sıcaklığı istenilen pano içi sıcaklığına eşit veya daha yüksek olabilir
Avantajlar:
- İki ayrı dolaşım hattı sayesinde panoya toz girmez
- Pano iç sıcaklığı sabit bir seviyede tutulur
- Yenilikçi Blue e+ soğutma cihazı serisi ile özellikle enerji tasarruflu
Verimli sıvı soğutma; örneğin proses ve makine soğutmasında veya panolardan ısı kayıplarını dağıtmak için hava/su ısı eşanjörleri kullanıldığında, yüksek soğutma yükünün gerekli olduğu her yerde kullanılır. Soğutma üretimi ile proses soğutması arasındaki mekansal ayrım, sıvı soğutma sistemleri ile sağlanabilir.
Gereksinimler:
- Aşındırıcı veya yağlı ortam havasında kullanım için de uygundur
- Ortam sıcaklığı, pano içindeki sıcaklıktan daha yüksek veya daha düşük olabilir
- Kurulum yerinde bir soğutma suyu temini sağlanmalıdır
Avantajlar:
- Doğru sıcaklık bilgisi sıcaklık doğruluğu (sabit su sıcaklığı)
- Hem panoları hem de takım tezgahlarını soğutabilir
- Son derece yüksek ortam sıcaklıkları için bile uygundur
- Isı eşanjörü ve soğutma grubu kolayca ayrı tutulabilir, böylece odada fazla ısı oluşmaz.
Yoğuşma, özellikle dış mekanlarda kontrol elektroniği için özel bir risk oluşturur. Bir dizi çıkış kategorisine sahip olmak, doğru termal çıkışın her zaman mevcut olmasını sağlar.
Gereksinimler:
- Pano dışındaki ortam havası/sıcaklığı ile ilgili gereklilik yoktur
Avantajlar:
- Sıcak iç havayı eşit olarak dağıtır
- Anahtarlama tertibatında normalin altındaki sıcaklıklardan kaçınır
- Yoğuşmanın önlenmesi sayesinde korozyona karşı koruma sağlanır
Mükemmel bir şekilde koordine edilmiş bileşenler, iklim kontrol bileşenlerini gereksinimlerinize göre mükemmel bir şekilde uyarlar; hedeflenen hava yönlendirme ve hassas ekipman kontrolünden, uygun sarf malzemelerine kadar.
Avantajları:
- İzleme, kontrol ve ihtiyaca uygun hava yönlendirme, iklim kontrol bileşenlerinin verimliliğini ve güvenilirliğini daha da arttırır.
Karbon ayak izinizi nasıl azaltabilir ve nakit tasarrufu sağlayabilirsiniz?
Bunun için enerji tasarruflu pano ve proses klima çözümlerinin kullanılması yardımcı olabilir. Çoğu durumda, eski ekipmanı yeni & enerji verimli çözümlerle değiştirmek işinizi çözer.
Hem bakım maliyetleri hem de enerji tüketimi açısından önemli tasarruflar sağlanır. Sonuç olarak, en son teknolojiye sahip iklimlendirme çözümleri, florlu sera gazları ve ilgili gerekliliklerle ilgili AB düzenlemesinin bir sonraki aşamasından kesinlikle etkilenmeyecektir.
Videolar:
Further downloads:
For efficient outdoor solutions
TopTherm Blue e wall-mounted cooling unit, UL type 3R/4
World's first
The e+ principle
Blue e+ roof-mounted cooling unit
VX25 integration solution
Blue e+ chiller
With the e+ principle
The digital upgrade for Blue e cooling units
Blue e IoT adaptor
High efficient needs- based cooling Blur e chiller
Blue e chiller
Based on the new NEC 2017
Machine approvals in North America