Pomorska industrija

Celovite rešitve za težke pogoje

Na odprtem morju lahko razmere postanejo precej zahtevne. Tehnični sistemi, ki se uporabljajo v pomorski industriji, morajo biti zato še posebej dobro zaščiteni pred vplivi okolice, kot so vlaga, velika temperaturna nihanja ali močne vibracije. Tudi v teh težkih pogojih morajo občutljivi navtični sistemi na plovilih, kot so tovorne ali potniške ladje, ves čas zanesljivo delovati. Celovite sistemske rešitve za težke okoljske razmere upoštevajo te pogoje in izpolnjujejo posebne zahteve pomorske industrije.

IT sistemi, ki vas vodijo po poti

Pri vetru z močjo 12 stabilizacijski sistemi delujejo s polno močjo in ustvarjajo na desettisoče konjskih moči, da bi ohranili varen prevoz 4000 zabojnikov na krovu. Pomorska industrija se mora spoprijeti s takšnimi pogoji. Ni treba posebej poudarjati, da takšne in številne druge navtične sisteme na tovornih in potniških ladjah zdaj nadzirajo IT sistemi. Poleg tega obstajajo posebni navtični sistemi, kot so navigacijske naprave, pomorski radijski sistemi, radarska oprema in satelitski telefoni, glavna in zasilna stikalna plošča na mostu, zaganjalniki motorjev in na primer svetlobni sistemi. Varnostna oprema na potniških ladjah mora ves čas delovati zanesljivo, prav tako pa tudi tehnične rešitve za udobje med plovbo. Njihovi obratovalni pogoji so veliko težji kot v klimatiziranem podatkovnem centru na kopnem.

Vse komponente morajo izpolnjevati te posebne zahteve okolice: namestitev sistemov v ohišja in IT stojala, napajanje in pomožno napajanje ter klimatizacija.

Tudi na kopnem pomorska logistika potrebuje zanesljive rešitve

Ne samo kontejnerske in luksuzne ladje temveč tudi sistemi za nakladanje in razkladanje v tovornih pristaniščih ter povezani transportni sistemi in sistemi za ravnanje s tovorom morajo biti zasnovani za največjo zanesljivost in težke obratovalne pogoje. Tudi podatkovni centri za upravljanje pristanišč in sistemi za prijavo na potniških terminalih bi morali podpirati večje obremenitve kot običajne IT rešitve za manj zahtevne pogoje. Sistemi in rešitve, ki so združljivi z navtičnim sektorjem, zagotavljajo potrebno visoko zanesljivost obratovanja ves čas, tudi v težkih razmerah v mednarodnem ladijskem prometu.

Rittal rešitve – za vse razmere in pogoje

Rittal ponuja sisteme ohišij v različnih velikostih, izvedbah in površinskih premazih za varno namestitev krmilnikov in stikalne opreme, vključno s ciljno usmerjenimi rešitvami za nadzor klimatizacije tudi v razburkanem morju in pri ekstremnih temperaturah in vlažnosti. Mednarodne odobritve in certifikati, ki so potrebni za pomorski sektor – vključno z Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register in American Bureau of Shipping, potrjujejo, da lahko sistemi prenesejo te posebne pogoje. Naši izdelki in rešitve se med drugim uporabljajo v aplikacijah, kot so administracija potnikov, zabava in komunikacija. Zagotavljajo tudi zanesljivo oskrbo z električno energijo ter oskrbo z energijo za ladijske operacijske sisteme, vključno z motornimi zaganjalniki, razsvetljavo, upravljanjem balastne vode, sistemi za gorivo in sistemi za ravnanje z odpadki ter jih je mogoče najti v navigacijskih sistemih, sistemih za iskanje položaja in avtomatizaciji, v nadzornih sistemih motorjev ter v napravah za ocenjevanje in nadzor energije.

Rešitve Rittal ohišij so na voljo iz jeklene pločevine, zmesi aluminija in cinka, plastike in nerjavnega jekla. Izredno odporni površinski premazi zagotavljajo trajno varnost in funkcionalnost občutljive elektronike.

Zunanja ohišja v pomorski industriji

Pomorska industrija

Nemirno morje

Pomorska industrija mora biti pripravljena na razburkano morje. Instalacije na plovilu in ob pristanišču morajo brez težav prenašati nevihtne vode. Sol, padavine, vibracije in ekstremne temperaturne razlike so dodatni izzivi za zunanja ohišja.

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Hibridni sistem za vrtalne ladijske postaje

AKA s sedežem v kanadski provinci Prince Edward Island je ponudnik oceanskih, pomorskih in industrijskih rešitev za naftno in plinsko industrijo ter za oskrbo z električno energijo na morju in na kopnem, ki uporablja rešitve podjetja Rittal.

Varnost informacijske tehnologije

Informacijska tehnologija deluje, ko vse funkcionira

Informacijska tehnologija deluje odlično in proizvodnja teče nemoteno. To je znak za optimalno in varno delovanje informacijske tehnologije.

Meyer Werft

Informacijski sistemi ne smejo imeti morske bolezni

„Norwegian Joy“ je največja ladja, ki je bila kadar koli zgrajena v podjetju Meyer Werft v Papenburgu. Visoko zmogljivi informacijski sistemi zagotavljajo največjo možno stopnjo udobja za več kot 4000 potnikov in okoli 2000 članov posadke na odprtem morju.

Enclosure systems

Baying enclosure system VX25, sheet steel

System perfection. The new sheet steel VX25 baying enclosure system provides maximum data quality and seamless engineering, a low level of complexity, plus time savings and reliable assembly. The VX25 large enclosure system retains a number of...

IT rack systems

TS IT

The platform meets all expectations of a modern network or server rack. Tool-free interior installation, maximum load capacity and structured cable management for universal use as a corridor distributor or in the data centre. The perfect equipment to...