Letalska industrija

Rittal zagotavlja polet v višave

Letalska industrija je ena najhitreje rastočih industrij na svetu. Tudi tukaj digitalizacija ustvarja nove poslovne modele, ki zajemajo celotno letalsko industrijo..

Digitalizacija vpliva na vse, od proizvajalcev letal in njihovih dobaviteljev do letališč in letalskih prevoznikov ter od njih zahteva, da pogledajo onkraj svojih ključnih področij znanja in svoj strateški pristop prilagodijo novim digitalnim izzivom. Brez digitalne strategije obstaja nevarnost, da bodo podjetja izgubila vitalni zagon in prednosti na konkurenčnem letalskem trgu.

Umetna inteligenca je na primer primerna za uporabo ogromne količine podatkov, ki se zbirajo v celotnem življenjskem ciklu letala – med proizvodnjo, vzdrževanjem, pa tudi med samim letenjem. Z analizo teh podatkov je mogoče letala uporabljati učinkoviteje, gospodarneje in varneje v celotnem življenjskem ciklu.

Za spopadanje s temi izzivi Rittal ponuja celovite infrastrukturne rešitve za podatkovne centre in informacijska omrežja. Različne rešitve vsebujejo vse od robnih podatkovnih centrov za obdelavo podatkov v realnem času do načrtovanja in konfiguracije stacionarnih podatkovnih centrov ter rešitev v oblaku.

Vzdržljiva infrastruktura za inteligentno vrednostno verigo

To zahteva visoko zmogljivo, najsodobnejšo infrastrukturo. Zaradi razvrstitve med ključne infrastrukture, ki morajo zagotavljati absolutno zanesljivost za zagotovitev nemotenega poteka procesov, mora letalska infrastruktura izpolnjevati visoke varnostne standarde. Druga merila vključujejo ohišja za notranjo in zunanjo uporabo, ki lahko prenesejo ekstremne obremenitve okolice (kerozin, sečnina, visoke/nizke temperature) in imajo zanesljivo oskrbo z energijo z vgrajenimi pomožnimi sistemi, ki jih je prav tako potrebno zaščititi pred zunanjimi vplivi.

Za letalsko industrijo Rittal ponuja modularno tehnologijo ohišij in omaric, učinkovito klimatizacijo, napajalne sisteme, orodja za načrtovanje in globalno servisno podporo. Rezultat so prepričljive tehnične, organizacijske in gospodarske prednosti za vse naloge na letalih in letališčih, kot so prilagojene rešitve za letališko industrijo. Ponudba vključuje celovite sistemske in infrastrukturne rešitve za vsa področja letalske industrije, celostne in projektno usmerjene za vse potrebe, ki so primerne za notranjo ali zunanjo uporabo. Izdelki podjetja Rittal ustrezajo svetovnim standardom in predpisom ter zagotavljajo visoko stopnjo učinkovitosti in največjo varnost obratovanja iz enega vira.

Cooling units

Cooling units

Cooling units keep the enclosure internal temperature at a constant level, which is independent of the ambient temperature. The air routing meets individual requirements. Two separate circuits prevent the ingress of dust into the enclosure.

Airbus

Simulacije letenja kot varnostni testi

Pred prvim vzletom A320 z vzletno-pristajalne steze tovarne Airbus Werks v Hamburg-Finkenwerderju, so potrebni obsežni testi in simulacije funkcij letala. Zmogljive strežnike in druge strojne komponente v ohišjih je potrebno ohladiti, da se ne pregrejejo.