A fim de realizar processos de produção complexos, componentes sensíveis e cada vez mais eficientes são incorporados nos quadros elétricos e a climatização correta é decisiva para a sua vida útil.
Afinal, qual o método de climatização ideal para as suas necessidades?
A refrigeração a líquido com trocador de ar/água-calor ou a climatização com aparelhos de refrigeração ou ar ambiente? Ou talvez necessite de um aquecedor de quadro elétrico? Para encontrar a solução de climatização adequada e com baixo consumo de energia, é necessária uma inspeção abrangente, uma vez que vários aspectos devem ser levados em consideração. Como por exemplo as condições ambientais, nas quais a sua instalação se encontra. É húmido? Tem Poeira? Quente?
Fatores como o tipo de instalação (separado ou integrado), a dissipação de calor (passiva ou ativa) ou o nível de ruído permitido também devem ser levados em consideração, evidentemente.
Você sabia...?
..., que pode estender consideravelmente a vida útil dos componentes no quadro elétrico com a climatização certa?
A crescente densidade de acondicionamento em quadros elétricos pode levar a um aumento enorme na perda de potência do quadro!
Regra de Ouro: Um aumento de 10°C na temperatura de operação encurta a vida útil pela metade e dobra a taxa de falhas.
Estudo de caso
No âmbito de um estudo de caso, a Rittal pesquisou em aproximadamente 400 instalações, como as soluções de climatização são geralmente instaladas na prática industrial. No processo, foram mostrados diversos erros, que poderiam ter sido evitados através de um planeamento adequado com as ferramentas corretas.
Para que as soluções de climatização eficientes possam atingir o melhor desempenho com o mínimo de gasto energético, a climatização deve ser corretamente planeada.
Erros comuns devido à climatização inadequada:
- Em 64 % das estruturas os componentes quentes não ficavam no fluxo de ar entre a saída e a entrada da unidade de refrigeração
- 50 % dos dispositivos observados têm capacidade inferior a 20 %
- Em 93 % das estruturas um fluxo de ar frio direcionado não foi concebido / instalado
- 40 % dos dispositivos estavam com as grelhas do filtro pronunciadamente sujas e a sua manutenção era insuficiente
- Em 18 % das estruturas a saída ou a entrada da unidade de ar condicionado tinha obstruções
- 19 % das estruturas tinham curtos circuitos de ar
Visão geral dos tipos de climatização de acordo com as condições ambientais
Os vários tipos de climatização destacam-se por diferentes características e oferecem vantagens diversas.
Dispositivos para climatização com o ar ambiente são especialmente apropriados para dissipar cargas térmicas, de forma particularmente economica. A condição para tal é um ar ambiente relativamente limpo com uma temperatura que fique abaixo da temperatura interna desejada do quadro elétrico.
Condições:
- Ar ambiente relativamente limpo
- Temperatura ambiente mais baixa do que a temperatura interna desejada no armário
Vantagens:
- Alta eficiência energética
- Instalação de baixo custo e rápida
- Nenhuma infraestrutura do cliente é necessária
Com condicionadores de ar, a temperatura interna do quadro elétrico é mantida a um nível constante, independente da temperatura ambiente. O fluxo de ar responde a necessidades específicas. Graças a dois circuitos separados um do outro, o pó não entra no armário.
Condições:
- Aplicação mesmo com ar ambiente quente e/ou com poeira
- Temperatura ambiente igual ou mais alta do que a temperatura interna desejada do armário elétrico
Vantagens:
- Graças a dois circuitos separados um do outro, a poeira não entra no armário
- A temperatura interna do armário é mantida a um nível constante
- Alta eficiência energética com a inovadora série de aparelhos de refrigeração Blue e+
A refrigeração eficiente a líquido é usada sempre que é necessária uma carga elevada de refrigeração, por exemplo, em produção e climatização de máquinas ou se usar trocadores de calor ar / água para dissipar as perdas de calor dos armários. A separação espacial entre a produção de refrigeração e processamento de refrigeração pode ser obtida com sistemas de climatização a líquido.
Requisitos:
- Adequado para uso em ar ambiente corrosivo ou oleoso
- A temperatura ambiente pode ser superior ou inferior à temperatura dentro do armário
- O fornecimento de água de resfrigeração deve ser garantido no local de instalação
Benefícios:
- Exatidão de temperatura excepcional (temperatura constante da água)
- Pode resfrigerar armários e máquinas
- Adequado mesmo para temperaturas ambientes extremamente altas
- O trocador de calor e o resfrigerador podem ser facilmente mantidos separados, de forma que nenhum calor residual seja gerado na sala
A condensação representa um risco particular para os componentes eletrónicos, especialmente em locais externos. Ter uma variedade de categorias de saída garante que a saída térmica correta está sempre disponível.
Requisitos:
- Sem requisitos relativos ao ar / temperatura ambiente fora do armário
Benefícios:
- Distribui o ar quente interno uniformemente
- Evita temperaturas subnormais no quadro de distribuição
- A prevenção da condensação protege contra a corrosão
Acessórios soberbamente coordenados adaptam perfeitamente os componentes de controlo climático aos seus requisitos específicos, desde o direcionamento de ar e controlo preciso do equipamento até os consumíveis apropriados.
Benefícios:
- Monitorização, controlo e roteamento de ar individual podem aumentar ainda mais a eficiência e confiabilidade dos componentes de controlo de temperatura
How can you reduce your carbon footprint and save hard cash?
Using energy-efficient enclosure and process climate control solutions can help. In many cases, it’s worth replacing older equipment with new, energy-efficient solutions.
Significant savings can be achieved in terms of both maintenance costs and energy consumption. As a result, the latest climate control solutions will definitely not be affected by the next stage of the EU regulation on fluorinated greenhouse gases and associated requirements.
Vídeos
Further downloads:
For efficient outdoor solutions
TopTherm Blue e wall-mounted cooling unit, UL type 3R/4
World's first
The e+ principle
Blue e+ roof-mounted cooling unit
VX25 integration solution
Blue e+ chiller
With the e+ principle
The digital upgrade for Blue e cooling units
Blue e IoT adaptor
High efficient needs- based cooling Blur e chiller
Blue e chiller
Based on the new NEC 2017
Machine approvals in North America