Tanto no tratamento de água potável, quanto no tratamento de esgotos, o ozônio garante água limpa. A fabricação do gás se dá com sistemas especializados, nos quais o ozônio é produzido com uma descarga elétrica - um processo que demanda muita energia elétrica. Uma das líderes mundiais na fabricação de sistemas de tratamento de água ozonizada é a Xylem Services GmbH, sediada em Herford, que faz parte do grupo de empresas Xylem com 12.500 funcionários em todo o mundo. Os sistemas de Herford são comercializados sob a marca Wedeco no mundo todo. Uma vez que os custos com energia durante a operação são relativamente altos, em comparação com os custos do investimento, a Xylem dá uma importância especial a uma eficiência energética alta. Portanto, a Xylem conta com os aparelhos de refrigeração da série Blue e+, da Rittal, para a refrigeração dos quadros elétricos.
A Rittal disponibiliza os painéis elétricos e a tecnologia de resfriamento adequada com grande confiabilidade de entrega. Por conta da grande demanda, atualmente, nós temos tempos de processamento de apenas quatro semanas na produção. Por isto, um fornecedor de sistema como a Rittal é tão importante para nós.
A eletrônica de potência precisa de refrigeração
A produção de ozônio precisa de energia elétrica: Um sistema que produz um quilograma de ozônio por hora possui um consumo de energia elétrica de aproximadamente 5 a 6 kW. O sistema atual para uma fábrica de produtos químicos em Taiwan pode produzir até 20 quilogramas de ozônio por hora e, portanto, tem uma carga total conectada de mais de 100 kW. A dissipação de energia de tal sistema, que é convertida em calor nos painéis elétrico, é de cerca de oito porcento. Para proteger os componentes do quadro elétrico de temperaturas excessivamente altas, os painéis elétricos Rittal TS 8 instalados para a eletrotécnica também são dotados de dois aparelhos de refrigeração da nova série Blue e + da Rittal, cada um com capacidade de resfriamento de 6 kW.
Custos de produção significativamente menores
Os novos aparelhos de refrigeração da série Blue e+ têm uma eficiência energética consideravelmente mais alta do que os modelos anteriores. A operação híbrida, em particular com a combinação de tubulação de calor e resfriamento do compressor, pode gerar uma economia de energia muito alta na faixa de carga parcial. O resfriamento é projetado para uma temperatura do painel elétrico de 35 °C com uma temperatura externa de 35 °C também. Em temperaturas externas mais baixas, os aparelhos de refrigeração requerem significativamente menos energia. Além disto, o resfriamento do compressor também é otimizado em termos de energia. A alta eficiência energética e as economias associadas nos custos operacionais para o cliente são, portanto, uma grande vantagem dos sistemas Xylem, que funcionam praticamente noite e dia. Se o resfriamento do gabinete de controle tem um consumo de energia 2 kW menor, com 8.500 horas de operação por ano, isto leva rapidamente a uma soma de cinco dígitos que os clientes da Xylem podem economizar em custos de energia durante a vida útil do sistema.
Capacidade multivoltagem como vantagem
Justamente para empresas que operam internacionalmente, como a Xylem, a capacidade multivoltagem é especialmente importante. Independentemente de o sistema ser entregue aos EUA, Japão, México, Grã-Bretanha ou Alemanha, os aparelhos de refrigeração podem lidar com as tensões de rede disponíveis em cada caso. Antes, a Xylem tinha de montar um aparelho de refrigeração para a respectiva tensão de rede, ou utilizar um transformador adicional. No mercado internacional, a lista de dispositivos de resfriamento da UL também é de particular importância. Dependendo de onde o sistema entra em operação, as formalidades e regulamentos para aprovação são diferentes. A disponibilidade internacional dos componentes e um serviço correspondente ou fornecimento de peças de reposição também são importantes para a Xylem. E com um fornecedor internacional como a Rittal, eles têm um contato local competente in loco.
Visão geral
- Projeto
- Xylem Services GmbH
- Cidade
- Herford, Alemanha
- Setor
- Machine-Building
- Desafio
Alta eficiência energética na refrigeração de quadros elétricos
Economia com custos de energia
- Solução
Painéis elétricos Rittal TS 8
Dois aparelhos de refrigeração Blue e+ da Rittal (6kW cada)