ELETRIFIQUE O SEU SISTEMA

Infraestruturas de carregamento, eficiência energética e união de setores

Siga o caminho certo para a transição energética com parceiros fortes

Consumo de energia

Soluções para o consumo de energia

A transição energética não termina com a distribuição e armazenamento de eletricidade. O consumo de energia também desempenha um papel importante e tem várias considerações diferentes. Trata-se, por exemplo, de uma gestão eficiente da energia, com a qual as empresas, especialmente a indústria transformadora, podem reduzir o consumo de energia. A união de setores, ou seja, a ligação dos setores da eletricidade, do aquecimento, da construção, dos transportes e de outros setores industriais, é outra componente importante da transição energética.

No que diz respeito ao aumento da mobilidade elétrica, é crucial disponibilizar eletricidade em muitos pontos descentralizados: em parques de carregamento, em casa, no trabalho ou nas compras. Em suma, a infraestrutura de carregamento é necessária onde quer que o carro esteja estacionado.

Conceitos inovadores com o grupo FLG

As soluções integradas de hardware e software estão a aumentar o ritmo da transição energética. A Rittal está a gerir esses novos problemas junto com suas empresas irmãs, Eplan e GEC, para que possa digitalizar e automatizar processos. Desta forma, será possível que até mesmo sistemas e tarefas complexas sejam mapeados com maior clareza e preparados para o futuro mais rapidamente.

Os resultados mais eficazes provêm de exemplos de boas práticas baseados em muitos projetos de clientes que foram realizados. Por exemplo, existem soluções pré-concebidas para o planeamento e implementação de parques de carregamento que o planeador pode aceder facilmente em engenharia elétrica com a Eplan. O projeto pré-configurado contém todos os detalhes, incluindo hardware industrial standard, e exige apenas uma personalização mínima – economia de tempo por excelência.

Resumo das suas vantagens:

  • Planeamento e implementação em tempo recorde, as soluções de melhores práticas existem e estão disponíveis em vez de elaborarem novos designs
  • Qualidade de primeira classe, planeamento de projetos sem erros com soluções testadas e comprovadas
  • Sinergia e coordenação perfeitas, hardware e software combinam perfeitamente entre si
  • Opções de aplicação globais através da conformidade com as normas internacionais e serviço mundial
  • Parceiros virados para o futuro com soluções novas e inovadoras para a transição energética, para a competitividade da sua empresa

Soluções típicas para infraestruturas de carregamento:

Projetos Padrão para a Indústria

Solução de carregamento CA – expansível individualmente

Solução pré-configurada adequada para expansão individual, facilita o planeamento de centros de carregamento comerciais maiores, por exemplo, para clientes industriais e comerciais.

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Sistemas de armários

Sistema modular VX25 em chapa de aço

System Perfection. O novo sistema de armários modulares VX25 em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados, padronização da engenharia, baixa complexidade, além de segurança e economia de tempo na...

Caixas

Caixa AX

System Perfection. A nova caixa AX oferece a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança na montagem e instalação interna.

Caixas e armários

Caixas Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...

Distribuição de energia

VX25 Ri4Power

Instalação de distribuição elétrica de baixa tensão segura, com modelo testado para máquinas, equipamentos e distribuição de energia.

Success Stories.

Tritium

Mobilidade elétrica para todos.

A disponibilidade internacional e qualidade dos produtos da Rittal foram decisivas para o serviço. A solução da Rittal é aplicada, entre outras coisas, para proteger os componentes elétricos sensíveis dos postos de carregamento contra as influências...

SBRS GmbH

Protegido faça chuva ou faça sol

Em Freiburg/Breisgau ônibus elétricos contribuem para um ótimo clima. Uma engenhosa infraestrutura de carregamento da SBRS GmbH com componentes da Rittal, que oferece excelente proteção contra vento e intempéries e também contra o acesso de pessoas,...

Gemamex

Sofia – electric buses rapidly charged thanks to the VX25

Thirty electric buses are in service in the Bulgarian capital of Sofia. The charging infrastructure consists of Rittal VX25 enclosures, specially assembled into a three-unit combination for Gemamex, the manufacturer of the fast-charging stations.

Kölner Verkehrs-Betriebe/SBRS GmbH

Charged up in 60 minutes

Charging infrastructure is one of the major stumbling blocks as we switch to electric mobility. For example, if urban bus routes are changed to e-mobility, they will also need powerful charging stations. The Cologne Public Transport Authority (Kölner...