Conversa – Energy Flash

Conclua a transição energética

Dominar os desafios da transição energética

Energy Flash' – a conversa de negócios online sobre a indústria de energia

As tarefas da transição energética são demasiado complexas para serem resolvidas isoladamente. As alterações climáticas globais só podem ser travadas através da partilha de experiências e de parcerias, esforços conjuntos e plataformas inteligentes.

Na conversa online Energy Flash, Raphael Görner oferece aos especialistas do setor energético e da digitalização uma plataforma para trocar experiências e partilhar conhecimentos.

Os espectadores interessados são envolvidos no debate para que surjam discussões, contributos e ideias divertidas. Uma transmissão em direto como uma combinação de programas noticiosos, workshops, entrevistas e sessões de debate: autêntica, aberta e enérgica.

A corrente contínua como facilitadora da transição energética

Energy Flash No. 5 – em 20 de setembro de 2023 às 16:00
Ao vivo de Haiger da Assembleia Geral da ODCA

A corrente contínua desempenha um papel fundamental na transição energética. O potencial de poupança de energia e de recursos é enorme. É necessário um novo pensamento e é isso que a ODCA (Open Direct Current Alliance) se propôs a fazer. O núcleo do trabalho da Alliance é ser capaz de implementar facilmente aplicações de corrente contínua. A característica especial: Quem é quem da indústria e da pesquisa – especificamente mais de 50 empresas e instituições – trabalham juntas e, assim, definem o curso para poder usar as vantagens da corrente contínua.

Raphael Görner, Chefe da divisão de Energia & e soluções de distribuição de enrgia da Rittal, entrará no ar pela quinta vez no dia 20.9.2023, às 16h, com o Energy Flash. Desta vez, o formato de fluxo para avançar no caminho para a All Electric Society destacará todas as vantagens, abordagens e soluções concretas em termos de corrente contínua. Raphael Görner discute com os seus convidados Dr. Hartwig Stammberger, Gerente Técnico de Quebra de Plataforma e Comutação na Eaton Electrical Sector/EMEA/PMCC e Presidente da ODCA, e Dominik Maihöfner, Chefe do grupo de trabalho Open DC Alliance (ODCA) na ZVEI.

Até agora, a tecnologia CC na gama de baixa e média tensão só foi essencialmente testada em investigação e projectos-piloto iniciais para utilização industrial. O estabelecimento do ODCA em 2022 é um grande passo para um mundo de economia de recursos e neutro em CO2 e para a implantação da tecnologia DC internacionalmente. Porque o momento é propício: Os sistemas fotovoltaicos funcionam via DC, as baterias são DC , a infraestrutura de carregamento é DC, na indústria muitas unidades funcionam internamente com DC, a iluminação LED é DC. Porque não conectamos os fios diretamente e economizamos muitos conversores AC / DC? No caso apenas dos cabos, as perdas de energia podem ser reduzidas em quase 50 por cento mudando para DC em comparação com AC. E apenas cerca de metade do cobre é necessário. No entanto, a conjugação dos setores particularmente relevantes para o clima dos edifícios e da mobilidade também permite elevados ganhos de eficiência.

Tema emocionante, factos emocionantes. Nós o informamos e discutimos a partir de uma ampla variedade de perspetivas. Participe da discussão ao vivo!

Aguardamos as suas perguntas e impulsos no dia 20.9.2023, 16h, ao vivo de Haiger.

Arquivo de vídeo Energy Flash

How the digital twin is driving the expansion of grids and charging infrastructure
Raphael Görner and his guests Lars Niemtschke, Consulting Energy at Eplan, and Sebastian Schriek, Manager Product Management High Power Systems at PHOENIX CONTACT, discussed about approaches and solutions for shortening project lead times and simplifying subsequent maintenance.

Direct current plays a key role in the energy transition. The potential savings for energy and resources are enormous. New thinking is needed!

Raphael Görner and his guests Dr. Hartwig Stammberger (Eaton und ODCA) and Dominik Maihöfner (ODCA) highlighted all the advantages, approaches and concrete solutions in terms of direct current.

Transição energética na fábrica. Como garantir uma produção competitiva no futuro? Que abordagens e soluções são cruciais para enfrentar estes desafios?

Na última Energy Flash antes das férias de verão, Raphael Görner discutiu com o seu convidado Bernd Kremer, formas de registar a Pegada de Carbono do Produto (PCF) e também sobre uma gestão de energia mais eficiente.

A mobilidade elétrica é uma parte significativa da nossa revolução da mobilidade ou mesmo um alicerce integral para uma transição energética eficiente?

Raphael Görner discutiu com o seu convidado Sebastian Henßler, como a crescente procura por veículos elétricos e a transformação verde do nosso abastecimento de energia podem ser combinadas com sucesso.

Ideias Eletrizantes – como podemos projetar um fornecimento de energia sustentável e eficiente em termos energéticos na jornada para a Transição Energética?

Raphael Görner discutiu com o seu convidado, Gunther Koschnik, Diretor da Indústria ZVEI, sobre como podemos avançar no caminho para a Transição Energética e quais oportunidades existem ao longo do caminho.

#OneEnergy – Aprenda hoje para o futuro. Os desafios da transição energética.

Raphael Görner conversa com jan Oliver Kammesheidt sobre as possibilidades de industrializar o armazenamento de energia e a infraestrutura de carregamento.