Outdoor solutions

Suitable for use in the most varied fields

With intelligent and flexible solutions comprising enclosures and climate control systems perfectly matched to meet all requirements!

Satisfied customers are the best reference

SBRS GmbH

“We appreciate the modular system used by Rittal enclosures. Rittal products enable fast and simple development of the charging infrastructure. They are also available worldwide, which is a benefit for us in our international projects.”

Dr. Stephan Nahmer, board member at SBRS GmbH

TESVOLT GmbH

“Our energy storage solutions are used all over the world. It is thus important for us that the Rittal enclosures and cooling units we use already possess international approvals. And if need for maintenance arises, we can rely on fast assistance through Rittal’s international service network.”

Dr. Victor Schäfer, battery expert in senior position in R&D

VSD Elektrotechnik GmbH

“Rittal outdoor enclosures stand at the entrances to the nationwide logistics centres of one of our customers. This is where our drivers receive information such as the bay at which their delivery is expected. The enclosures must be especially robust for such an application, so as to guarantee the best possible protection against the weather and other environmental influences. Both we and our customers remain fully convinced by the Rittal enclosures.”

Ahmet Türkekul, managing director

Tritium

모두를 위한 전기 이동성

Rittal 제품의 국제적 가용성과 품질은 주문을 수주하는 데 결정적인 역할을 했습니다. Rittal 솔루션은 무엇보다도 충전소의 민감한 전기 부품을 환경적 영향으로부터 보호하는 데 사용됩니다.

SBRS GmbH

비와 햇빛으로부터 보호

프라이부르크/브라이스가우에서는 기후 친화적인 전기 버스가 운행됩니다. 바람과 날씨뿐만 아니라 개인의 접근으로부터 이상적인 보호 기능을 제공하는 Rittal의 구성 요소가 포함된 SBRS GmbH의 독창적인 충전 인프라를 통해 버스가 최적으로 충전됩니다.

TESVOLT

산 중턱의 따뜻한 물

코부르크의 알프스 클럽 오두막의 전기 에너지는 PV 시스템과 식물성 기름으로 작동하는 열병합 발전소를 통해 CO₂ 중립적으로 생성되고 저장됩니다. 오두막 방문자는 온수 샤워 시설, 건조실, 심지어 인터넷을 이용할 수 있습니다. Rittal의 표준화된 구성 요소가 여기에 중요한 기여를 합니다.