Entscheidungshilfe

Wie finde ich die passende Klimatisierungslösung?

Um komplexe Produktionsprozesse zu realisieren, werden in Schaltschränken empfindliche und immer leistungsfähigere Komponenten verbaut, für deren Lebensdauer die richtige Klimatisierung entscheidend ist.

Doch welche Klimatisierungsmethode eignet sich am besten für Ihre Anlage?

Die Flüssigkeitskühlung mit Luft/Wasser-Wärmetauscher oder die Kühlung mit Kühlgerät oder Umgebungsluft? Oder benötigen Sie vielleicht eine Schaltschrankheizung? Um die für Ihre Anlage passende, energieeffiziente Klimatisierungslösung zu finden, bedarf es einer ganzheitlichen Betrachtung, da viele Aspekte berücksichtigt werden müssen. So wie die Umgebungsbedingung, in der sich Ihre Anlage befindet. Ist es feucht? Staubig? Heiß? Und was für ein Kühlleistungsbedarf ist überhaupt vorhanden?

Auch Faktoren wie die Aufstellungsart (freistehend oder integriert), die Wärmeabführung (passiv oder aktiv) oder der zulässige Geräuschpegel müssen selbstverständlich berücksichtigt werden.

Wussten Sie schon...?

... , dass Sie die Lebensdauer der Komponenten im Schaltschrank mit der richtigen Klimatisierung deutlich erhöhen können?

Die steigende Packungsdichte in Schaltschränken kann zu einer enormen Erhöhung der Verlustleistung in den Schränken führen!

Faustregel: Eine Erhöhung der Betriebstemperatur um 10°C, verkürzt die Lebensdauer um die Hälfte und verdoppelt die Ausfallrate.

Feldstudie

Im Rahmen einer Feldstudie untersuchte Rittal an etwa 400 Installationen, wie in der industriellen Praxis Klimatisierungslösungen typischerweise installiert werden. Dabei zeigten sich zahlreiche Fehler, die durch eine optimale Planung mit den richtigen Tools hätten vermieden werden können.

Damit effiziente Klimatisierungslösungen ihre optimale Leistung bei geringstem Energieverbrauch bringen können, muss die Klimatisierung richtig geplant werden.

Typische Fehler durch falsche Klimatisierung:

  • Bei 64 % der Aufbauten lagen die warmen Komponenten nicht im Luftstrom zwischen Aus- und Einlass des Klimagerätes
  • 50 % der betrachteten Geräte haben eine Auslastung unter 20 %
  • Bei 93 % der Aufbauten wurde eine gezielte Kaltluftführung nicht vorgesehen / installiert
  • 40 % der Geräte hatten stark verschmutzte Filtermatten und waren unzureichend gewartet
  • Bei 18 % der Aufbauten waren Aus- oder Einlass des Klimagerätes nicht frei von Hindernissen
  • 19 % der Aufbauten hatten Luftkurzschlüsse

Übersicht der Klimatisierungsarten nach Umgebungsbedingungen

Die unterschiedlichen Klimatisierungsarten zeichnen sich durch verschiedene Merkmale aus und bieten vielfältige Vorteile.

Geräte für Kühlung mit Umgebungsluft sind hervorragend geeignet, um Wärmelasten besonders wirtschaftlich abzuführen. Voraussetzung hierfür ist eine relativ saubere Umgebungsluft mit einer Temperatur, die unter der gewünschten Schaltschrank-Innentemperatur liegt.

Voraussetzungen:

  • Einsatz bei einer relativ sauberen Umgebungsluft
  • Umgebungstemperatur, die niedriger als die gewünschte Schaltschrank-Innentemperatur ist

Vorteile:

  • Besonders energieeffizient
  • Kostengünstige und schnelle Installation
  • Keine kundenseitige Infrastruktur notwendig

Mehr erfahren

Mit Kühlgeräten wird die Schaltschrank-Innentemperatur auf konstantem Niveau gehalten, das unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. Die Luftführung erfüllt individuelle Anforderungen. Durch zwei voneinander getrennte Kreisläufe dringt kein Staub in den Schrank ein.

Voraussetzungen:

  • Einsatz auch bei warmer oder staubhaltiger Umgebungsluft
  • Umgebungstemperatur, die gleich hoch oder höher als die gewünschte Schaltschrank-Innentemperatur ist

Vorteile:

  • Durch zwei getrennte Kreisläufe dringt kein Staub in den Schrank
  • Schaltschrank-Innentemperatur wird auf konstantem Niveau gehalten
  • Besonders energieeffizient mit der innovativen Blue e+ Kühlgeräteserie

Mehr erfahren

우편번호

Bosch Rexroth AG

주철 공장의 칠러

로어 암 마인에 위치한 Bosch Rexroth GmbH는 모래 처리 공장을 포함하는 자체 주조 공장을 운영합니다. 제어 기술을 보호하기 위해 이 회사는 Rittal의 액체 기반 냉각 솔루션인 Top Them Chiller를 선택했습니다.