현재 상황에서 회사의 사업 성공은 디지털 시스템에 더욱 크게 의존합니다. 생산 중단 시간은 허용할 만한 수준이었지만, 이제 회사는 항상 생산 시설을 운영하는 디지털 제어 시스템에 의존할 수 있어야 합니다. 따라서 영구적으로 사용 가능한 IT 인프라는 효율적인 생산에서 가장 중요한 요소 중 하나입니다.
IT 보안은 매우 민감한 데이터를 처리하고 매우 안정적인 IT 시스템이 필요하기 때문에 중요 인프라로 분류되는 부문에서 절대적으로 필수적입니다. 중요 인프라를 위한 포괄적인 보안 솔루션은 물리적 위험과 사이버 위협 모두에 대한 다기능 보호를 제공하여 비즈니스가 원활하게 운영될 수 있도록 보장합니다.
설계 데이터, 민감한 비즈니스 프로세스와 관련된 데이터, 생산을 계속 유지하는 데이터는 먼지, 화재, 물을 포함한 다양한 위험으로부터 보호되어야 합니다. 정전이나 냉각 시스템 고장과 같은 다른 물리적 위험도 있는데 , 이는 데이터 센터 내부 온도를 상승시킵니다.
사이버 위협은 서비스 거부(DoS) 공격에서 고급 지속 위협(APT)에 이르기까지 광범위한 위험을 포괄합니다. 서비스 거부 공격은 해커가 프로덕션 데이터를 암호화하고 몸값을 요구하는 경우입니다. 반면 고급 지속 위협은 데이터를 얻거나 방해 행위를 저지르기 위해 네트워크(및 기타 시스템)에 영구적으로 액세스하려는 공격입니다. 후자는 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 범죄자는 냉각 솔루션이나 UPS 시스템을 원격으로 조작하거나 완전히 종료할 수도 있습니다.
IT 인프라가 공격 수단을 견딜 수 있나요?
지금 당장 스마트 IT 검사를 이용해 확인해보세요!
신뢰할 수 있는 분석을 실시하고 IT 보안을 강화하기 위한 단계에 대한 권장 사항을 제공하기 전에 먼저 IT 인프라의 물리적 설정에 대해 가능한 한 많이 알아야 합니다.
Smart IT 체크는 귀하의 IT 환경 아키텍처, 기존 물리적 IT 인프라, 현재 정보 보안이 어떻게 구성되어 있는지, IT 시스템이 어떻게 운영되는지 알려주는 데 사용할 수 있는 온라인 설문지 입니다. 설문지를 완료하면 자격을 갖춘 IT 전문가 중 한 명이 연락하여 식별된 최적화 잠재력을 설명 하고 IT 인프라와 관련된 위험 요소를 최소화하는 방법을 설명합니다. 지금 바로 조언을 활용하세요! 무료 이며 의무가 없습니다 .
마이크로 데이터 센터 - 유연한 IT 보안 금고
마이크로 데이터 센터는 하나 이상의 서버 랙에 보호용 인클로저를 제공하는 다양한 디자인의 보안 금고입니다. 모듈식 구조 덕분에 당사 솔루션은 접근하기 어려운 위치에 설치하기에 적합합니다. IT 인프라가 확장되거나 이전하는 경우 모든 IT 금고를 개별적으로 조정하고 재조립하여 최대한의 유연성을 보장 하고 투자를 미래에 대비할 수 있습니다. 마이크로 데이터 센터는 가장 작은 공간에도 매우 빠르게 설치하고 다양한 구성 요소와 액세서리로 업그레이드하여 필요에 맞게 사용할 수 있습니다 .
사용자 지정 보안 금고와 IT 금고를 마이크로 데이터 센터로 변환할 다양한 구성 요소 및 액세서리를 구성하세요. 프로세스가 끝나면 모든 관련 기술 데이터를 포함하여 선택한 옵션에 대한 개요를 받게 됩니다. 그런 다음 이러한 문서를 사용하여 IT 전문가의 조언을 받을 수 있습니다.
사용자 지정 보안 금고와 IT 금고를 마이크로 데이터 센터로 변환할 다양한 구성 요소 및 액세서리를 구성하세요. 프로세스가 끝나면 모든 관련 기술 데이터를 포함하여 선택한 옵션에 대한 개요를 받게 됩니다. 그런 다음 이러한 문서를 사용하여 IT 전문가의 조언을 받을 수 있습니다.
리탈의 기타 IT 보안 솔루션
물리적 위험으로부터 IT 인프라를 보호하기 위한 완벽한 솔루션 - 모듈식 룸 시스템부터 스마트 소화기 시스템까지. 새 건물을 계획하든 데이터 센터를 확장하든, 우리는 수십 년간의 IT 보안 경험을 바탕으로 여러분 곁에 있습니다.
기본 보호실 - IT 인프라 구성 요소를 보호하기 위한 최적의 모듈식 룸 인 룸 솔루션.
고가용성 룸 - 데이터 센터 및 IT 시스템 위치에 대한 최대 인증된 물리적 보호.
최대 5개의 베이 랙은 VdS 테스트를 거친 조기 화재 감지 및 소화 시스템으로 모니터링할 수 있습니다. 화재가 발생하면 친환경 NOVEC™ 1230 소화제로 소화됩니다.
IT 환경의 모든 물리적 매개변수를 제어하고 모니터링하기 위한 유연하고 맞춤화된 솔루션 덕분에 IT 보안이 보장됩니다.
RiZone 소프트웨어는 물리적 IT 인프라와 서버를 통합적으로 모니터링하도록 설계되었습니다.
귀사의 IT 인프라에 적합한 최적의 솔루션을 이미 사용하고 계신가요?
우리는 귀하의 데이터 센터의 투자 비용과 운영 비용을 계산하기 위해 TCO (총 소유 비용) 분석을 수행하고 , 스마트 기후 제어 개념을 기반으로 모든 주변 조건을 고려하여 귀하의 IT 인프라에 가장 적합한 기후 제어 유형을 추천할 수 있습니다. CFD (계산 유체 역학) 분석은 열 프로세스를 예측하고 에너지 균형을 개선하기 위한 조치를 도입하는 데 사용됩니다 .
저희 양식을 작성하여 문의해주세요 . 귀하에게 가장 적합한 솔루션을 찾기 위해 협력해 드리겠습니다.
당사의 서비스 - 고객의 마음의 평화를 위한 신뢰성.
가동 중단 및 성능 손실은 시간과 비용을 소모합니다. 이를 염두에 두고 전 세계 고객은 특히 포괄적이고 맞춤화된 다양한 서비스에 액세스할 수 있습니다.
귀하에게 제공되는 혜택:최대 시스템 가용성, 잠재적 비용 절감 파악, 그리고 전 세계에서 이용 가능한 서비스 접근성을 제공합니다.