네덜란드의 상수도 시스템은 지난 100년 동안 가장 위대한 기반 시설의 성과 중 하나입니다. 그리고 지하수 네트워크는 무엇보다도 기후 변화의 영향에 적응하기 위해 계속해서 발전하고 있습니다. 이것은 Vitens Water Company의 수도관 시스템에도 적용됩니다. 위트레흐트주, 헬데를란트주, 오버레이설주, 프리슬란트주 및 플레볼란트주에서 매일 550만 명이 Vitens의 서비스를 이용합니다. 네덜란드에서 가장 큰 이 상수도 회사는 식수 공급을 더욱 안정적으로 만들기 위해 네트워크를 "디지털화"하고 있습니다. Vitens는 견고한 Rittal 실외 하우징에 필요한 측정 데이터를 수집하기 위한 구성 요소를 배치합니다.
인클로저는 파괴할 수 없습니다. 우리는 교체할 필요가 없었기 때문에 15년 전에 설치된 Rittal 옥외용 인클로저를 여전히 사용합니다. 유지 보수가 쉽고 부식에 강하며 밀봉이 잘 되어 있습니다. 결론적으로 우리는 그것에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
모니터링 및 낮은 에너지 소비
Vitens 상수도 회사는 49,000km 길이의 식수 네트워크 중 일부에 파이프라인 네트워크에서 일어나는 일을 실시간으로 등록하는 센서를 제공합니다. 전자 부품은 옥외용 인클로저에서 수집된 측정 데이터를 시스템으로 보냅니다. 이 시스템은 웹 애플리케이션을 통해 사용할 수 있습니다. 다양한 네트워크 영역의 압력 포텐셜도 이 시스템으로 정확하게 문서화됩니다. 이러한 방식으로 Vitens는 고객이 식수 공급 문제를 감지하기 전에 서비스 기술자를 보낼 수 있습니다. Vitens는 시스템의 미래 시너지 효과인 에너지 소비 감소와 수질 모니터링 개선에 대해 확신합니다. 전자 부품은 수위와 압력 포텐셜을 모니터링할 때 필수적입니다. Vitens는 파이프 네트워크의 기능 최적화를 위해 수십 년 동안 Rittal의 알루미늄 옥외용 인클로저에 이러한 구성 요소를 배치해 왔습니다.
밀폐형, 가벼운 무게
기능 요구 사항에 따라 Vitens는 이중 벽 또는 단일 벽 옥외용 인클로저를 사용합니다. 인클로저에 설치된 구성 요소가 결정적인 요소입니다. 단일 벽 Rittal CS New Basic은 많은 수의 케이블을 효율적으로 분배해야 하는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 이러한 인클로저는 주로 공조에 대한 요구 사항이 낮은 수동 시스템 구성 요소를 포함합니다. 환기 지붕은 낮은 온도 변동을 보장하고 응축수 형성을 방지합니다. 고품질 부식 방지, 최대 IP 55의 높은 보호 등급 및 다용성으로 인해 Rittal CS New Basic은 전력 손실이 적은 모든 응용 분야에 이상적인 인클로저입니다.
기능 요구 사항
CS New Basic 인클로저에는 견고한 3점 잠금 장치와 폴리우레탄 폼 실이 있습니다. 실에 이음매가 없기 때문에 옥외용 인클로저는 케이블이 삽입되는 바닥면에서도 완전히 밀봉됩니다. Vitens의 경우 케이블 인입구 주변에 곤충이 들어갈 위험이 높기 때문에 고품질 글랜드 플레이트를 설치하는 것이 중요합니다. 곤충이 들어가는 것은 오작동을 일으킬 수 있으므로 어떤 경우에도 방지해야 합니다. Rittal 인클로저의 수명은 유지 보수 비용에 긍정적인 영향을 미칩니다. 인클로저는 주문에 따라 제공되며 가벼운 무게 덕분에 쉽게 운반할 수 있습니다. 앞으로 Vitens는 급수 네트워크를 더욱 디지털화할 계획이며 점점 더 많은 옥외용 인클로저가 민감한 구성 요소를 최적으로 보호하는 데 적합한 새로운 Rittal 옥외용 인클로저로 교체될 것입니다. 이를 통해 모니터링 시스템을 추가로 확장할 수 있습니다. 그 결과 수천 개의 센서를 통해 최적화된 지능형 네트워크가 탄생했습니다.
개요(Overview)
- 프로젝트
- Vitens Water Company
- 위치
- 즈볼러, 네덜란드
- 부문
- Infrastructure-Telecommunications
- 과제(Challenge)
견고하고 내구성이 뛰어난 옥외용 인클로저에서 필요한 측정 데이터를 위한 민감한 구성 요소 보호
식수 공급 모니터링 시스템 확장
- 솔루션
낮은 에너지 소비의 유지 보수가 용이하고 내부식성이 있는 Rittal CS New Basic 옥외용 하우징(알루미늄)
높은 보호 등급 IP 55