Bepacom이 완전히 에너지 중립적인 새로운 회사 건물을 건설할 때 필요한 전기 시스템에 어떤 인클로저 기술을 사용해야 하는지에 대한 결정은 신속하게 내려졌습니다. Rittal의 대형 인클로저 시스템 VX25가 이를 위한 이상적인 플랫폼을 제공했습니다. 이 네덜란드 중간 규모 회사인 1995년부터 지속 가능한 산업 공정 및 건축 기술을 위한 안정적인 제어 시스템을 개발해 왔습니다. 회사는 처음부터 이를 위해 Rittal 제품을 사용해 왔습니다.
미래 성장을 위한 공간
Bepacom의 운영 관리자이자 회사 소유주의 아들인 헤르윈 켐퍼(Herwin Kemper)는 "회사는 지난 몇 년 동안 강력하게 성장했으며 점점 더 큰 프로젝트를 수행하고 있습니다. 따라서 우리는 새 건물의 추가 공간을 잘 활용할 수 있습니다. 이 지속 가능한 회사 건물의 구축을 통해 우리는 지속 가능한 투자의 전문가로 눈에 띄게 자리 잡고 있으며 고객과 미래의 직원 모두에게 더 큰 매력을 선보일 수 있습니다."라고 말합니다. Bepacom은 모든 프로젝트에서 항상 고객과 협력하여 가능한 한 최고의 수익을 달성하기 위해 노력합니다. 켐퍼는 예를 들어 Rittal과 같은 공급업체에게도 동일한 기대를 하고 있습니다. "극적으로 모든 활동과 모든 결정은 최종 고객에게 부가 가치를 제공해야 합니다."
Rittal의 새로운 VX25 대형 인클로저 시스템은 조립을 단순화합니다.
부품의 다양성 감소
"우리는 새로운 대형 인클로저 시스템이 실질적인 이점을 제공한다는 것을 빠르게 확인할 수 있었습니다. Rittal VX25의 새로운 조립 기술은 조립을 단순화합니다."라고 켐퍼는 말합니다. 예를 들어 여러 캐비닛을 인클로저를 배열할 때 훨씬 적은 종류의 다른 구성품이 필요합니다. 확장 부품의 다양성도 줄였습니다. 이에 따른 재고 관리의 단순화는 직접적으로 눈에 띄는 이점입니다. 그 이유 중 하나는 수직 및 수평 프레임 부분에 모두 사용되는 VX25의 새로운 프레임 프로파일입니다. 다른 부품이 적기 때문에 혼동도 덜 발생합니다. 이렇게 감소된 복잡성은 물류 분야에서 소모되는 노력을 줄일 뿐만 아니라 직접적인 비용 절감으로 이어집니다. 또한 Bepacom은 작고 간단한 조정으로 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 즉, 새로운 대형 인클로저 시스템은 훨씬 적은 수의 나사 연결이 필요합니다. 그리고 나사 연결과 관련하여 켐퍼는 또 다른 엄청난 이점을 인식하고 있습니다. "Torx 30을 사용하면 모든 나사 연결에 항상 동일한 비트를 사용할 수 있습니다. 우리 조립 직원들이 이를 매우 높이 평가하고 있습니다."
더 빠른 조립
제어 시스템 및 스위치기어 제조업체의 전기 작업장에서 직원은 구성 요소의 설치 및 배선에 집중해야 합니다. 따라서 인클로저 프레임에 확장 부품을 설치하는 것과 같은 기계적 작업은 가능한 한 빨리 수행해야 합니다. 여기에서도 VX25는 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 인클로저의 도어도 쉽게 제거할 수 있습니다. 이전에는 힌지 핀을 빼내야 했지만 새 시스템에서는 이 작업이 필요 없습니다. 모든 인클로저에서 구현되는 1인 조립 개념도 조립 속도를 높이는 데 기여합니다. 예를 들어 직원 한 명이 동료의 도움 없이 후면 패널을 조립할 수 있습니다. 작업자가 패널을 상단에 걸면 나사를 조일 때까지 후면 패널이 제자리에 그대로 유지됩니다. 손을 몇 번만 움직이면 작업이 완료됩니다. 이 시간 동안 동료는 다른 작업을 수행할 수 있습니다.