디지털화는 철도 산업을 비롯한 전 세계를 변화시키고 있습니다. 이는 향후 철도 서비스의 신뢰성, 정시성, 성능 향상에 기여할 결정적인 요소 중 하나입니다.
이를 위해서는 혁신적인 시스템 솔루션과 모듈형 인프라가 핵심적인 역할을 해야 합니다. 첨단 통신 시스템, 유럽 철도 교통 관리 시스템의 조화, 자율 서비스와 같은 주제는 단순히 미래에 대한 꿈이 아니라 전 세계 철도 운영자에게 매우 현실적인 문제입니다.
유럽 위원회가 설정한 목표는 2050년까지 유럽 고속철도 네트워크의 확장을 완료하는 것입니다. 그러면 전체 네트워크의 길이는 현재 약 11,000km에서 약 32,000km로 거의 세 배 가까이 늘어날 것입니다. 중국은 이미 최근 몇 년 동안 철도 시스템의 현대화와 디지털화에 주목할 만한 투자를 통해 인상적인 표준을 세웠습니다. 고속 열차, 디지털 신호, 열차 자동 제어 및 첨단 통신 시스템과 같은 혁신적인 기술을 성공적으로 구현함으로써 철도 시스템의 효율성과 성능이 크게 향상되었습니다.
미래 지향적인 철도 기술: 디지털 및 지속 가능한 선로 인프라로의 전환
디지털 혁신의 결정적인 요소 중 하나는 다양한 인프라 문제를 해결해야 하는 철도역의 현대화입니다. 디지털 기술과 건물 정보 모델링(BIM)을 통합하면 철도 시스템 인프라의 계획, 실현 및 운영의 품질이 크게 향상될 것입니다. BIM 방법의 도입은 철도 건설의 디지털 미래로 가는 길을 더 쉽게 만들어줄 뿐만 아니라 현대적이고 효율적인 선로 인프라의 토대를 강화합니다.
탄소 발자국 감소와 에너지 소비 감소 등 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 이러한 현대화 프로세스를 미래 지향적이고 자원 효율적인 방식으로 구현해야 한다는 압박이 더욱 커지고 있습니다.
철도 분야에서는 오랜 기간 동안 문제 없이 작동할 수 있는 인프라가 필요합니다. 환경 조건이 적절히 보호되지 않으면 실외 영역의 많은 분야에 매우 해로울 수 있습니다. 철도 네트워크가 여전히 일부 노후화된 기술을 기반으로 하고 있지만, 이미 일부 지역에서는 서비스가 디지털 플랫폼으로 전환되고 있습니다.
경험이 풍부하고 신뢰할 수 있는 파트너인 Rittal은 철도 운영과 관련하여 총체적인 접근 방식을 추구합니다. Rittal의 포트폴리오는 미래로의 원활한 전환을 보장하는 동시에 미래 지향적인 기술과 구형 기술의 장기적인 공존을 지원합니다. 또한 Rittal은 초기 엔지니어링부터 구축 후 전 세계적으로 이용 가능한 유지보수 서비스에 이르기까지 전체 계획 프로세스 전반에 걸쳐 고객의 편에 서 있습니다.
이 유연한 포트폴리오는 인클로저 및 전력 분배 기술, 효율적인 기후 제어 시스템 및 IT 인프라로 구성된 지능형 시스템 아키텍처를 제공하며 장기적으로 우수한 서비스를 보장합니다. 사전 구성된 솔루션부터 주요 저전압 배전 시스템을 위한 모듈식 컨테이너 기반 솔루션까지, Rittal은 철도 산업의 요구사항에 맞춘 포괄적인 제품을 제공합니다. 그뿐만이 아닙니다: Rittal은 파손으로부터 보호하고 모든 기후대에서 사용하기에 적합한 견고한 대형 인클로저를 실외용 버전으로도 공급합니다.
디지털 철도로의 신속하고 효율적인 전환에 대한 업계의 기대는 매우 높습니다. 디지털 신호 박스와 미래 철도 모바일 통신 시스템 표준(FRMCS)의 구현은 미래를 위한 철도 기술을 갖추기 위한 기본 단계입니다. 디지털 신호함은 정밀한 철도 교통 관리를 용이하게 하고 향상된 유연성을 약속합니다. FRMCS 기술은 열차와 선로변 인프라 간의 원활한 상호 작용을 위한 기반을 제공합니다. 유럽 열차 제어 시스템(ETCS)과 자동 열차 운행(ATO)은 철도 서비스의 안전과 효율성을 향상시킵니다.
이러한 철도 기술 시스템은 고도로 발전된 IT 솔루션에 의존하고 기존 인프라와의 간편한 통합, 일관된 데이터의 빠른 처리 및 최소한의 지연 시간을 보장합니다.
진보적인 해법은 구현의 복잡성을 최소화하는 동시에 이러한 기술의 효과를 극대화하는 데 기여할 수 있습니다.
Rittal은 자체 개발한 다양한 소프트웨어 솔루션으로 투명한 엔드투엔드 데이터 체인 구축이라는 과제에 대응해 왔습니다. 여기에는 RiPanel 컨피규레이터와 디지털 배선 계획 포켓이 포함됩니다. Rittal의 ePOCKET을 클릭하여 설치된 솔루션에 대한 설명서를 확인하세요.
이와 함께, Rittal 그룹의 자회사인 소프트웨어 제공업체 Eplan은 완전히 통합된 디지털화의 길을 제시합니다. 이는 디지털 제조를 통한 엔지니어링부터 최신 데이터 제공, 서비스 및 유지보수 작업 지원에 이르기까지 전체 프로세스 체인을 다룹니다.
철도역의 현대화는 수많은 인프라 문제를 야기합니다. 건물 정보 모델링(BIM)은 계획자와 개발자가 디지털 모델을 통해 건물 및 기타 건물별 인프라에 대한 계획을 시각화할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 포괄적이고 상세한 모델 데이터는 역 건물의 에너지 효율을 효과적으로 모니터링하고 예측 시뮬레이션을 용이하게 합니다. BIM을 사용하면 잠재적인 문제를 조기에 파악하고 수정할 수 있으므로 오류를 최소화하고 지연을 방지하며 프로젝트 비용을 절감할 수 있습니다. 실시간으로 데이터를 공유하고 업데이트할 수 있기 때문에 프로젝트 파트너 간의 협업이 향상되고 전체 건설 단계의 효율성이 극대화됩니다. 장기적인 관점에서 BIM 방법을 사용하면 유지보수 작업과 교체 투자를 보다 정확하게 계획하고 향후 계획을 위한 개선된 기반을 구축할 수 있습니다.
Rittal의 모듈형 소모품 IT 인프라 서버 및 기타 IT 시스템을 안전하게 보호합니다. Rittal의 포트폴리오에는 견고한 랙과 인클로저, 스마트하고 지속 가능한 Blue e+ 공조 제어 솔루션이 모두 포함됩니다. Blue e+ 냉각 장치 지구 온난화 지수(GWP)가 650 미만인 냉매를 사용하여 동급 냉각 장치보다 약 56% 더 낮습니다. Rittal의 인프라 솔루션은 모듈식 시스템 컨셉 덕분에 유연성이 뛰어나며 다양한 BIM 호환 CAD 형식(IFC, Revit 등)으로 제공됩니다. Eplan은 계획 및 문서화를 위한 추가 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션들은 BIM의 원활한 사용을 지원하여 철도역의 계획, 건설 및 유지보수를 최적화합니다. 이는 보다 효율적인 운영 프로세스와 향상된 고객 경험으로 이어집니다.
철도 산업은 보다 친환경적이고 지속 가능한 모빌리티의 원동력으로서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 이를 위해서는 증가하는 에너지 수요를 충족하는 동시에 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있는 지속 가능한 솔루션 개발이 필요합니다. 한 가지 과제는 지속 가능한 철도 인프라의 요구 사항을 충족하도록 전자 시스템을 설계하는 것입니다. 여기에는 전원 공급을 위한 재생 에너지 사용과 에너지 효율을 모니터링하고 최적화하는 시스템 개발이 포함됩니다.
Rittal은 현대적이고 효율적인 에너지 분배를 위한 미래 지향적인 솔루션을 다음과 같은 형태로 제공합니다. RiLineX 버스바 시스템, 프로젝트 계획 간소화, 빠른 조립, 최적의 접촉 위험 방지 등의 이점이 있습니다.
지능적이고 효율적인 Blue e+ 포트폴리오, Rittal은 또한 에너지 소비를 최소화하여 탄소 배출을 줄이는 세계적으로 독보적인 공조 솔루션을 공급합니다. Blue e+ 기술은 견고하고 수명이 긴 부품을 사용하여 높은 신뢰성과 가용성을 제공하는 것이 특징입니다.
철도 산업에서 안전은 필수입니다: 따라서 장애에 안전하고 이중화된 철도 네트워크 인프라는 절대적으로 필요합니다. 승객 수가 증가하고 화물 운송이 도로에서 철도로 전환되는 추세에 따라 철도 네트워크의 신속하고 지속 가능한 확장은 필수적입니다. EU는 2050년까지 교통 관련 배출량을 90%까지 감축할 계획입니다. 철도를 통한 화물 운송량을 두 배로 늘리는 것이 이를 달성하는 방법 중 하나입니다. 시스템 공급업체 중 글로벌 기업들은 지속적인 솔루션과 표준을 기반으로 프로젝트를 진행하고 가장 다양한 철도 운영업체의 요구에 귀를 기울여야 합니다.
Rittal은 국제 인증을 통해 표준화된 산업 품질과 높은 수준의 서비스를 전 세계 어디에서나 동일하게 제공할 수 있습니다. Rittal 제품은 지속 가능하고 긴 서비스 수명을 위해 설계되었습니다. 인증된 연구소에서 정기적인 테스트를 실시하여 고객이 항상 최고 품질의 제품을 받을 수 있도록 보장합니다.