간섭장은 장치 환경에 영향을 미치며 장치 작동으로 생성돼 주변에 영향을 미칩니다. 이는 산업 분야뿐만 아니라 일반 주거 공간의 장치에도 해당됩니다.
전자기파 적합성을 위해 장치는 다음과 같은 기본 요건을 충족해야 합니다.
외부 간섭장
간섭에 대한 정의된 내성 확보(외부 간섭장으로부터 보호)
자체 간섭장
방출 간섭 방지/감소(자체 간섭장으로부터 주변 보호)
전자파 간섭원 또는 전자파 간섭 대상은 다음과 같습니다:
- 전원 공급 연결 케이블
- 신호 및 제어 케이블
- 전자기장이 방출되거나 이러한 영향을 받을 수 있는 전기 또는 전자 어셈블리
하지만 일반 금속 인클로저는 전자기 간섭장으로부터 전기 장치를 보호합니다.
실제 사용 시 리탈의 기본 인클로저가 전자기파 적합성을 위해 95% 이상의 차폐 효과를 보이는 것으로 나타났습니다.
강력한 전자파 간섭장으로부터의 차폐에 대한 사항은 여기를 참조하십시오.