에너지 소비는 경제적인 IT 운영에 중요한 요소이다. 소비에 있어 최대한의 투명성은 매우 중요하다. 이를 위해 Rittal은 상세한 에너지 분석을 위한 포괄적인 측정 기능을 새로운 PDU(Power Distribution Unit) 제품군에 통합했다. 지능형 버전은 출력당 스위칭 및 액세스 제어 연결도 지원한다. 이 PDU는 온라인으로 구성할 수 있다. IT 사용자는 이제 IT랙 종류에 상관없이 빠르고 쉽게 필요에 따라 고품질 전력 분배를 구현할 수 있다. Rittal은 지능형 에너지 공급을 통해 IT 냉각, 모니터링, 물리적 보안, 클라우드 서비스를 포함한 턴키 데이터 센터를 포괄하는 IT 인프라 포트폴리오를 대폭 강화하여 IT 세계의 미래 요구 사항을 충족했다.
전 세계의 데이터 센터는 시간당 최대 5000억 킬로와트의 에너지를 소비하는 것으로 추산하고 있다. 에너지 수요는 2030년까지 시간당 2조 킬로와트까지 증가할 것으로 예측된다. 독일의 경우에도 전문가들은 IT 시스템의 에너지 수요가 5G 네트워크와 사물 인터넷과 같은 새로운 기술로 인해 증가할 것으로 예측한다.
이러한 이유로 에너지 소비를 측정하고 최적화하는 것이 데이터 센터 운영자에게 어느 때보다 중요해졌다. Rittal은 새로운 PDU 제품군을 통해 이제 IT 랙의 에너지 측정을 위한 포괄적인 기능을 제공하고 데이터 센터의 IT 운영 비용을 절감할 수 있도록 도움을 주게 됐다.
“현재까지 IT 영역에서 많은 효율성을 이룩했지만 많은 데이터 센터의 에너지 소비는 계속해서 증가해가고 있습니다. 저희 Rittal의 신규 PDU 제품군은 데이터 센터 운영자가 에너지 비용을 세밀하게 분석할 수 있게 도움을 주고 비용 최적화를 위한 다른 잠재 요인을 최대한 활용할 수 있게 합니다.”라고 Rittal의 IT 제품 관리 부사장인 루이스 브뤼허(Luis Brücher)는 설명했다.
모든 사용 목적을 충족시키는 5가지 모델
차세대 PDU는 기능적으로 서로를 기반으로 하며 개별적으로 구성할 수 있는 5가지 기본 모델로 구성된다.
- Rittal PDU Basic(단순 전원 분배)
- Rittal PDU Metered(위상당 측정)
- Rittal PDU Metered Plus(출력 슬롯당 측정)
- Rittal PDU Switched(위상당 측정, 출력별 스위칭 기능)
- Rittal PDU Managed(출력당 측정 및 스위칭)
“PDU Basic” 버전은 수동적으로 작동하며 IT 랙의 에너지 분배를 수행한다. “PDU Metered” 버전에는 예를 들어 전압, 전력, 주파수 및 기타 데이터에 대한 위상별 측정 기능이 포함되어 있다. “PDU Metered Plus” 모델을 사용하면 각 출력 슬롯에 대한 에너지 데이터를 수집할 수 있다. “PDU Switched” 모델은 각 위상별 측정이 가능하며 출력 슬롯별 스위칭이 가능하다. “PDU Managed” 버전은 Metered Plus와 Switched의 기능을 결합하여 각 출력 슬롯에 대한 에너지 분배 및 데이터 수집은 물론 각 슬롯에 대한 스위칭 기능을 사용해 전원 관리가 가능하다.
공간 절약 형태와 공구가 필요 없는 조립
차세대 PDU의 특징 중 하나는 슬림한 디자인이다. Rittal PDU를 제로 U 공간에 설치할 수 있다. 이 말은 측면 패널과 19인치 마운팅 프레임 사이의 공간에 설치 가능하다는 뜻이다. 이러한 방식은 높이 단위가 차단되지 않고 IT 랙이 완전히 구성된 이후에도 여전히 유지 보수 및 설치가 가능하다. Rittal IT 랙에 설치할 경우 19인치 프레임에 전용 클립으로 체결해 공구 없이 설치할 수 있다. 타사 IT 랙에는 동봉된 범용 고정 장치를 사용해 설치하면 된다.
최대 유연성을 위한 모듈형 시스템
재고를 운영하는 표준 PDU 품목 외에도 모듈형 생산 개념을 통해 맞춤식 구성 옵션을 사용할 수 있다. 이러한 방식을 통해 PDU는 사용자의 IT 시스템 구성 형태에 따라 최적의 구성과 형태로 적용할 수 있다. 무엇보다도 고객은 케이블 길이, 커넥터 또는 소켓 위치의 수와 유형을 스스로 결정할 수 있다. 보호 접점 출력의 구성이 새로워졌으며 잔류 전류 측정 또는 과전압 보호와 같은 추가 모듈을 구성할 수 있다. 모듈형 구성 개념 덕분에 장치가 작동하는 동안 PDU 컨트롤러 보드 및 서지 보호 장치와 같은 개별 구성 요소를 교체할 수 있어 데이터 센터의 가용성이 향상된다.
컨피규레이터: 쉬운 주문과 빠른 납품
주문을 쉽고 빠르게 하기 위해 Rittal은 웹 컨피규레이터를 개발했다. 모든 구성 옵션을 통해 고객은 편리하게 원하는 형태로 솔루션을 선택할 수 있다.
원격 액세스와 모니터링을 통한 보안
지능형 PDU에 있어 보안과 모니터링은 중요 기능이다. IT 랙에 설치된 한 개 혹은 두 개의 전자 핸들을 액세스 제어 모니터링에 사용할 수 있다. 알람 릴레이, 디지털 입력 및 알람 신호 장치와 같은 추가 통합 기능을 통해 PDU를 포괄적인 IT 보안 컨셉에 유연하게 통합시킬 수 있다. 또한 CMC III 모니터링 시스템에서 제공하는 다양한 센서를 연결해서 온도, 습도 또는 스위칭 접점 상태와 같은 환경 데이터를 기록할 수 있다. 잔류 전류 모니터링 기능도 옵션으로 사용할 수 있다. 예를 들어 PDU의 지능형 로직은 PE(보호 접지) 또는 IT 랙 내의 기타 경로를 통한 전류의 유출로 인해 잠재적 위험 상황이 감지되는 경우 도어가 열리는 것을 방지할 수 있다.
PDU는 또한 원격 관리를 위한 통합 웹 서버 기능도 갖추고 있다. 이를 위해 관리자에게는 직관적인 웹 인터페이스가 제공된다. 웹 서버에 대한 액세스 권한은 Active Directory와 같은 일반 디렉터리 서비스를 통해 자동화로 할당할 수 있다. 웹 인터페이스에서 측정값을 상세한 그래픽으로 표시하는 것 외에도 PDU 매개변수는 상위 DCIM 소프트웨어 시스템(Data Center Infrastructure Management)에서 SNMPv3를 통해 쿼리할 수도 있다. TCP/IPv6, TLS 및 OPC-UA와 같은 가장 일반적인 프로토콜이 지원된다.
실용성: 엣지에서 코로케이션까지 PDU의 사용
각 제품 버전은 특정 적용 시나리오를 가지고 있다. 예를 들어 “Metered PDU”는 IT 랙의 부하 관리를 지원한다. 이를 통해 IT 전문가는 IT 냉각이 활성 구성 요소의 부하에 최적으로 일치하는지 여부를 확인할 수 있다. “Metered Plus” 모델에서 지원하는 출력 슬롯당 측정 기능을 통해 하나의 랙에서 운영 중인 개별 시스템을 기반으로 전기 요금 청구가 가능하다. 코로케이션 데이터 센터 운영자는 이 기능으로 임대 서버 공간 또는 전체 IT 랙을 비용을 모니터링할 수 있다. “PDU Switched”의 스위칭 기능을 사용하면 개별 슬롯에 대해 전원 공급을 중단하거나 필요한 경우 다시 켤 수 있다. 이는 자율적으로 운영되는 엣지 데이터 센터와 같이 원격 IT 위치의 관리를 용이하게 해준다. “PDU Managed” 버전을 사용하면 각 출력에 대한 측정 및 스위칭이 가능하므로 슬롯을 완벽하게 제어할 수 있는 사용자 중심 비용 청구가 가능하다. 특히 대규모 분산형 엣지 인프라에서 관리되는 PDU는 사이트당 소비전력을 기록하는 동시에 IT 시스템을 원격으로 모니터링하는 데 이상적인 도구이다.
개요: 주요 사실과 고객 이점
- 데이터 센터의 상세 에너지 분석을 위한 광범위한 측정 기능
- 기업의 각 애플리케이션에 유연하게 구성할 수 있고 이상적으로 적용 가능
- 통합 모니터링 기능으로 전체 IT 인프라의 보안 강화
- 신속한 공간 절약형 조립
- 최대의 액세스 보안으로 원격 관리