수백만 대의 Rittal 콤팩트 인클로저와 소형 인클로저가 현재 전 세계적으로 사용되고 있다. 새로운 AX 및 KX 시리즈는 사용자에게 수많은 이점을 제공한다. Rittal은 가능한 한 쉽게 애플리케이션을 새로운 시리즈로 전환하고 일관된 데이터의 이점을 활용할 수 있도록 광범위한 지원을 제공한다.
새로운 콤팩트 인클로저 AX와 소형 인클로저 KX를 통해 사용자는 모든 작업에 적합한 버전을 사용할 수 있다. 조립 시간이 30% 단축되고 케이블 공간이 30% 더 늘어나고 30가지 새로운 기능이 새로운 시리즈의 주요 장점이다.
손쉬운 부품 목록 변환
Rittal은 고객이 새로운 콤팩트 인클로저 및 소형 인클로저로 쉽게 전환할 수 있도록 다양한 지원 옵션을 제공한다. 그 중 하나는 Excel의 부품 목록을 기반으로 하는 온라인 변환 도구(www.rittal.de/ct-axkx)이다. 사용자는 기존 프로젝트의 기존 부품 목록을 웹사이트에 업로드하고 새로운 AX 또는 KX 구성 요소와 함께 변환된 부품 목록을 받을 수 있다.
프로젝트에 이플랜 데이터 포털을 사용하는 사용자를 위해 이플랜 데이터 포털의 새로운 장바구니 기능을 사용하는 또 다른 편리한 옵션이 있다. 데이터 포털의 장바구니에 전체 프로젝트 부품 목록을 업로드할 수 있다. 그러면 새 인클로저 및 소형 인클로저에 대한 관련 매크로를 포함하여 모든 Rittal 구성 요소를 제품 데이터베이스에서 사용할 수 있다. 이는 개별 다운로드에 비해 많은 시간을 절약해준다.
Rittal 컨피규레이션 시스템의 마이그레이션 도구
Rittal 컨피규레이션 시스템으로 인클로저와 소형 인클로저를 구성하는 고객은 이제 편리한 변환 도구도 사용할 수 있다. 컨피규레이터는 전자적으로 저장된 규칙을 기반으로 작동한다. 타당성 검사는 부정확하거나 부적합한 액세서리가 표시되는 것을 방지한다.
필터 팬용 컷아웃과 같은 기계적 가공도 Rittal 컨피규레이션 시스템에서 직접 설정된다. 이미 이러한 방식으로 프로젝트를 구성한 사용자는 기존 구성을 새 마이그레이션 도구에 업로드하기만 하면 된다. 도구가 실행되면 신호등 시스템이 빠른 개요를 제공한다. 초록색은 필요한 모든 구성 요소가 새 구성으로 전송되었음을 의미한다. 노란색 기호는 사용자가 구성을 확인해야 함을 의미한다. 예를 들어 이전에 도어의 중앙에 배치된 컷아웃은 치수가 다르기 때문에 약간 이동해야 함을 의미할 수 있다. 빨간색은 Rittal 컨피규레이션 시스템의 타당성 검사에서 문제가 식별되었음을 의미한다. 이는 일반적으로 구성 요소의 충돌을 나타낸다. 사용자는 몇 번의 마우스 클릭만으로 구성을 수정하고 필요한 경우 추가할 수 있다. 새로운 콤팩트 인클로저 AX 또는 KX 소형 인클로저의 3D 모델뿐만 아니라 공작 기계의 부품 목록과 가공 프로그램도 다운로드할 수 있다.