Colocation

Infrastrutture ottimali per offerte di colocation

La colocation è un'area di business in forte crescita, una opportunità importante per i fornitori di data center, in particolare per i provider di servizi Internet e cloud. Gestendo i server dei clienti direttamente nei loro data center, questi operatori offrono alle aziende un migliore accesso a Internet e alle risorse cloud. Allo stesso tempo, i clienti risparmiano sui costi di gestione dei propri data center e delle relative infrastrutture IT. Infatti, i componenti di un data center, come rack, alimentazione elettrica, climatizzazione, connettività di rete, security e monitoraggio, devono soddisfare standard sempre più elevati.

La colocation crea una situazione vantaggiosa sia per gli operatori di data center, sia per i loro clienti

.

Alcuni server e sistemi di archiviazione aziendali non si trovano più nemmeno all’interno della sede aziendale ma possono essere esternalizzati, ad esempio nel data center dello stesso provider che fornisce i servizi cloud e la connessione Internet. I sistemi IT dell'azienda vengono quindi collocati e gestiti fisicamente in una location esterna - il termine tecnico per questo è "colocation" o "server housing".

Le soluzioni di colocation sono spesso parte del concetto di cloud ibrido, un ambiente misto di elaborazione dove le aziende abbinano alla loro infrastruttura cloud privato un cloud pubblico. Questo concetto offre ai clienti numerosi vantaggi: i loro sistemi sono direttamente collegati all'infrastruttura e ai componenti di rete del loro provider. Le aziende possono così risparmiare sui costi per la predisposizione di nuovi locali on-premise. Per questo la colocation è oggi una scelta importante per gli operatori di qualsiasi tipologia di data center.

Esistono offerte di diversa natura. Nel caso della cosiddetta “Retail Colocation”, il cliente affitta uno spazio relativamente piccolo e limitato in un data ceter – ad esempio singoli moduli rack o un armadio completo. Con il modello di “Wholesale Colocation”, il fornitore generalmente affitta spazi più grandi. Spesso, questi sono abbinati ad altri servizi o alla possibilità, per i clienti più grandi, di adattare parti dell'infrastruttura alle proprie esigenze. In entrambi i casi è necessario che nel data center siano disponibili i sistemi di alimentazione, climatizzazione e, se necessario, monitoraggio. La sicurezza fisica e IT dei sistemi ospitati è un altro aspetto chiave. A seconda delle esigenze del cliente, si può arrivare fino alla loro gestione in aree chiuse del data center e alla loro protezione con elaborate funzioni di controllo degli accessi. I fornitori di colocation devono utilizzare soluzioni tecniche appropriate per assicurare il livello di sicurezza richiesto e, soprattutto, devono poterlo dimostrare.

Gli ambienti di colocation richiedono una progettazione a lungo termine

I sistemi di armadi utilizzati per i servizi di colocation devono essere progettati specificamente per tale scopo. Se clienti diversi condividono uno stesso armadio server, è raccomandabile l’utilizzo di armadi rack a scomparti (Compartment Rack). In caso di utilizzo esclusivo da parte di un solo cliente, sono adatti gli armadi server e di rete convenzionali. In entrambi i casi, i dettagli contano. La facilità di installazione e di espansione dei sistemi di armadi, ad esempio, è un requisito essenziale. Per far sì che l'intera capacità di un armadio rack sia disponibile per l’hardware dei clienti, le unità in altezza non devono essere occupate dal passaggio dei cavi né dai sistemi di raffreddamento o dall’alimentazione. Devono anche essere disponibili le interfacce necessarie per i sistemi di climatizzazione e monitoraggio. E poiché i sistemi di questo tipo rappresentano un investimento a lungo termine, essi devono essere attentamente dimensionati, configurati e implementati.

Rittal conosce e soddisfa tutte le esigenze di colocation

Rittal è il partner di molti operatori di offerte di colocation. Questo perché le nostre soluzioni offrono la massima qualità, la massima disponibilità, una produzione e una logistica affidabili e soddisfano tutte le norme internazionali in materia. L’intero sistema RiMatrix e la gamma Compartment Rack, specificamente orientata alla colocation, soddisfano le più alte aspettative degli operatori di data center e dei loro clienti.

Edge Computing

Pronti per la trasformazione digitale con l'edge computing

L'edge computing costituisce la base per le applicazioni in tempo reale e le applicazioni dell'Industria 4.0. Molti settori e aziende stanno già sfruttando questa tecnologia messa a disposizione da Rittal.

Sistemi per armadi IT

Armadi per colocation TS

Rack per colocation TS 8, con 2 o 4 scomparti funzionali separati.

Chindata

Data center in soli sette mesi

Quando ha ricevuto l'incarico di realizzare un nuovo data center nel più breve tempo possibile, Chindata Co. Ltd., uno dei maggiori fornitori cinesi di servizi cloud e di colocation, ha scelto Rittal per assisterla nella progettazione e realizzazione.