Solo pochi anni fa, i produttori di acciaio dovevano condurre test approfonditi nei loro laboratori di ricerca per sviluppare nuovi prodotti. Oggi, questo può avvenire in modo più rapido ed efficiente grazie alla potenza di calcolo dei moderni computer. Ma è solo grazie a sistemi IT all’avanguardia che è possibile analizzare nel modo più efficiente il volume di dati generato nei test abbreviando così il time-to-market e aumentando la competitività. Con l'aiuto degli Edge Data Center Rittal, thyssenkrupp Steel sta implementando, in modo rapido e flessibile, le capacità IT necessarie direttamente nei siti di produzione al fine di estendere la digitalizzazione ai più diversi processi di produzione dell'acciaio. A questo scopo, sono stati installati direttamente in azienda i Container IT di Rittal, funzionanti come edge data center comprensivi di connessione al cloud.
I Data Center Container Rittal sono un componente essenziale del nostro concetto di sicurezza olistica e soddisfano i nostri requisiti per i più elevati standard di sicurezza. Allestiremo gli edge data center realizzati nell'ambito della nostra partnership con Rittal direttamente presso i nostri siti produttivi e potremo quindi supportare anche scenari IoT in modo efficiente e sicuro.
Installazione nei siti produttivi
La digitalizzazione è una parte essenziale della strategia aziendale di thysenkrupp Steel. I dati generati dai processi digitali costituiscono la base per il processo decisionale, l'analisi e la previsione. Di conseguenza, la quantità di dati da elaborare è in costante aumento, costringendo le aziende ad adeguare di conseguenza la propria infrastruttura IT. Insieme, cresce l’esigenza di poter disporre rapidamente dei dati direttamente nel loro punto di origine e questo richiede una potenza di calcolo extra, tempi di latenza brevi nella fornitura dei dati, oltre, ovviamente, a un sistema IT pienamente disponibile e asicuro. Per questo l'azienda si affida agli edge data center sviluppati da Rittal. l sistemi edge sono alloggiati in robusti container d'acciaio, dotati di porte di sicurezza e hanno un monitoraggio dettagliato di importanti parametri, tra cui il controllo degli accessi, protezione antincendio e sicurezza fail-safe. I Data Center Container Rittal utilizzano componenti preconfigurati per il raffreddamento e l'alimentazione di corrente, che consentono di configurare l'infrastruttura in modo rapido e affidabile.
Una partnership basata sulla collaborazione
All'inizio del progetto, Rittal – e thyssenkrupp Steel – hanno analizzato gli obiettivi da raggiungere con gli edge data center e definito le specifiche di progetto. La struttura modulare degli edge data center di Rittal offriva a thyssenkrupp Steel la flessibilità necessaria per adattare rapidamente il proprio ambiente IT alle esigenze future. Infrastrutture IT sicure, con elevata disponibilità, standardizzate e inserite direttamente nell'ambiente di produzione sono la migliore piattaforma per un'automazione sempre più completa dell'IT di produzione e una tecnologia di data center all'avanguardia.
Panoramica
- Progetto
- thyssenkrupp Steel
- Sedi
- Duisburg, Germania
- Settore
- IT-infrastructure
- Sfida
La digitalizzazione dei processi delle linee di produzione richiede una infrastruttura IT sicura, standardizzata e ad alta disponibilità
Big data, disponibilità immediata dei dati con bassa latenza
Crescente automazione dell'IT di produzione- Soluzione
Rittal Data Center Container (RDCC) con componenti preconfigurati per il raffreddamento e la distribuzione di corrente. Facili da installare e con un'elevata sicurezza fisica
Con possibilità di installazione presso i siti produttivi come Edge data center