ene't è una società di ingegneria che opera nel settore dell'energia. Già nel 2002, i fondatori dell'azienda si erano resi conto di quanto fosse difficile calcolare i prezzi del gas e dell'elettricità nel mercato dell'energia e pensarono di offrire soluzioni software per i produttori, gli operatori di rete o i servizi regionali e comunali. Oggi ene't è una delle principali aziende di ingegneria di sistema per il settore dell’energia in Germania. Il software e i servizi sono il suo core business. È quindi fondamentale poter contare su un data center ad alte prestazioni e a prova di guasto, per garantire un futuro all’azienda e i suoi servizi IT agli oltre 500 clienti del settore energia con assoluta continuità. ene't fornisce questi servizi con il proprio Data Center Container Rittal.
Siamo completamente soddisfatti della soluzione container fornita da Rittal, perché ci permette di avere una elevata disponibilità dell'infrastruttura del data center.
Per correre alla massima velocità
La rapida crescita di ene't dimostra il successo della sua idea. In soli 15 anni, la forza lavoro è passata da tre persone a più di 100. Nello stesso periodo, molte aziende del settore energia hanno avviato la loro transizione digitale, integrando sempre più servizi IT nei loro processi di calcolo dei costi – compresi i servizi offerti da ene't. L’azienda ora fornisce molte applicazioni come Software-as-a-Service (SaaS) in modo che i clienti possano accedere rapidamente e facilmente alle applicazioni su Internet. Questo ha messo sotto pressione l'infrastruttura IT di ene't, finché nel 2016, il volume di attività è divenuto tale da richiedere un nuovo data center. L’espansione delle risorse IT esistenti non era un'opzione né l'azienda voleva aumentare le risorse di cloud pubblico. Il nuovo data center doveva entrare in servizio molto velocemente e in più soddisfare severi standard di sicurezza IT e sicurezza intrinseca. Si è deciso pertanto di ricorrere ad un Data Center Container Rittal che sarebbe stato posizionato in esterno, entro il perimetro dell'azienda.
Rendere possibile l'impossibile
Il progetto è partito nel 2016. I requisiti includevano il massimo livello possibile di sicurezza fisica, un'infrastruttura con ridondanza incorporata, la massima efficienza energetica possibile e, soprattutto, tempi di consegna brevi. L'obiettivo era di lanciare il nuovo ambiente IT nel maggio 2017. Una tempistica così stretta è proponibile solo quando un data center container utilizza componenti preconfigurati per l'infrastruttura IT rapidamente e senza rischi. In base a questi requisiti gli esperti di data center Rittal hanno configurato due container IT per alloggiare l'intera attrezzatura IT, che ora si trovano nel sito dell'azienda.
I container sono stati progettati come un moderno data center da interno. La compartimentazione del corridoio freddo per i rack IT fornisce una climatizzazione efficiente. I pannelli solari sul tetto migliorano ulteriormente il bilancio energetico dell'intera struttura. Sei Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) – scambiatori di calore aria/acqua, con ridondanza integrata, inseriti tra gli armadi – provvedono al raffreddamento. I due container offrono spazio per dodici armadi IT, di cui quattro sono attualmente configurati. ene't dispone quindi di una capacità sufficiente per soddisfare le sue future esigenze IT.
Un locale tecnico separato all'interno del container ospita gli UPS. Anche questi sono ridondanti e possono alimentare il data center fino a tre ore utilizzando le batterie. Il sistema è progettato in modo tale che ogni server e switch sia alimentato da due gruppi di alimentazione, ciascuno con un'alimentazione separata. Se la corrente dovesse mancare per un periodo più lungo, subentrerebbe il generatore diesel di emergenza con autonomia di 24 ore.
Costruire su solide fondamenta
Un sistema di ossidoriduzione assicura un ridotto livello di ossigeno all'interno del container, attorno al 14%, eliminando praticamente ogni rischio di incendio. Un sistema di estinzione è installato anche nel locale tecnico. Inoltre, la soluzione di monitoraggio Rittal CMC III registra i parametri importanti degli armadi IT, come la temperatura, l'umidità dell'aria, il contenuto di ossigeno, la presenza di fumo o l’apertura delle porte e li trasmette al sistema di controllo IT centrale.
La sicurezza dei dati e l'alta disponibilità sono fondamentali per il modello di business di ene't. Ecco perché ogni componente del data center ha una ridondanza intrinseca, compresa l'alimentazione elettrica e la connessione a Internet.
Panoramica
- Progetto
- ene't GmbH
- Sedi
- Hückelhoven, Germania
- Settore
- IT-infrastructure
- Sfida
Processi IT per calcolare i costi di elettricità e gas nel mercato dell'energia
Le applicazioni sono fornite come SaaS
Data center potente e a prova di guasto, con elevata disponibilità
Installazione rapida e massimi requisiti di sicurezza IT, oltre a una configurazione ridondante e alla migliore efficienza energetica possibile- Soluzione
Due Rittal DC container, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Packages), sistemi UPS, soluzione di monitoraggio CMC III, rack IT e compartimentazione del corridoio freddo