Isole di plastica negli oceani, microplastiche nella nostra acqua potabile – la plastica come materiale d’imballaggio è sempre più sotto esame. Al contrario del vetro, usato per imballaggi di qualità, più ecologico e virtualmente riciclabile all'infinito. Tuttavia, per ridurre l'elevato consumo di energia nella produzione di questo materiale, è necessario aumentare la produttività, l'efficienza e l'affidabilità dei relativi processi. Non c'è quindi da stupirsi se molti produttori si affidano a soluzioni di ispezione e monitoraggio dei processi come quelle offerte da XPAR Vision, con sede a Groningen nei Paesi Bassi. L’elevata temperatura e la polvere, da sempre presenti nella produzione del vetro, costituiscono una grande rischio per i sistemi elettronici di misura. Un'infrastruttura IT capace di resistere a queste condizioni estreme è quindi indispensabile. Per questo XPAR Vision fornisce i server per l'analisi delle immagini in robusti armadi TS IT Rittal. La climatizzazione dell'armadio, basata sul Liquid Cooling Package (LCP), garantisce inoltre un raffreddamento efficiente e poco ingombrante anche in condizioni estremamente difficili.
Utilizziamo gli armadi IT di Rittal perché sono imbattibili: offrono ai nostri clienti una buona protezione IP55, garantiscono una temperatura interna costante, hanno struttura modulare ed espandibile e sono facili da installare e collegare.
Velocità e precisione
Semplificando, una fabbrica di vetro consiste in una zona calda e una fredda. Le sfere di vetro roventi vengono modellate nella produzione a caldo, mentre i prodotti ormai freddi vengono controllati e confezionati nella zona fredda. I sistemi convenzionali di controllo qualità sono tradizionalmente limitati alla parte fredda del processo di produzione. XPAR Vision si concentra invece proprio sul lato caldo della produzione, monitorando per la prima volta quei fattori determinanti per la qualità di quella parte della produzione. Solo controllando lo spessore del vetro e la sua qualità direttamente nella parte calda del processo è possibile ridurre significativamente il consumo di materie prime e di energia. E dettagli come la dimensione, la forma e la velocità delle goccioline di vetro, così come il loro angolo di caduta nello stampo influenzano considerevolmente la qualità del prodotto finale.
IT – il cuore del sistema di ottimizzazione
Una telecamera ad alta velocità cattura la caduta di una goccia di vetro nello stampo. Il programma di elaborazione delle immagini analizza la goccia in 20 millisecondi. Il software di analisi XPAR completa l’elaborazione dei dati prima della goccia successiva. Willy Rendering, software engineer di XPAR Vision, spiega: “Quando il nostro sistema determina che la forma di una goccia di vetro è cambiata, può voler dire che i canali attraverso i quali la goccia scorre devono essere controllati o sostituiti.” Rendering considera il software di analisi delle immagini e il sistema IT che lo supporta come il cuore del sistema. Gli armadi TS IT Rittal lo proteggono in modo perfetto. Ecco perché XPAR fornisce ai clienti la sua soluzione di monitoraggio all’interno di rack TS IT Rittal climatizzati.
Sempre più vicini all'azione
Un sistema IT deve essere protetto in modo ottimale dal calore, dalla polvere e dalle altre influenze esterne. Per i produttori di vetro è anche importante che il sistema sia pronto all'uso, scalabile e affidabile. E l’abbinamento tra tecnologia dell'informazione e sensori sarà di vitale importanza per il futuro dell'industria pesante, perché, in condizioni di lavoro difficili, le macchine controllate in modo intelligente possono evitare compiti faticosi e rischiosi alle persone.
Panoramica
- Progetto
- XPAR Vision
- Sedi
- Groningen, Paesi Bassi
- Settore
- IT-infrastructure
- Sfida
Sistemi di controllo qualità utilizzati in condizioni estreme
Indispensabile una protezione efficace da calore, polvere e altre influenze esterne- Soluzione
La soluzione di monitoraggio è alloggiata in armadi TS IT Rittal, dotati di colonne di raffreddamento LCP
Protezione efficace da calore, polvere e altre influenze esterne
Soluzione chiavi in mano