Weiling GmbH

Prodotti biologici in forte crescita

Il settore del biologico sta crescendo ad un ritmo impressionante. Il grossista di prodotti biologici Weiling, con sede a Coesfeld, ha beneficiato di questo trend positivo e attualmente rifornisce oltre 1.200 clienti con più di 12.000 prodotti. Per gestire una logistica di tali dimensioni aveva bisogno di un'infrastruttura IT stabile.

Volevamo investire in un nuovo data center a prova di guasto e a prova di futuro.
Michael van Dülmen, direttore IT, Weiling GmbH

L'azienda ha optato per un data center modulare e standardizzato RiMatrix S di Rittal. Poiché la logistica delle merci per tutti i siti è gestita centralmente, sarebbe una catastrofe se l'infrastruttura IT dovesse avere un guasto. RiMatrix S offre a Weiling una elevata sicurezza, certificata dagli esperti del TüV, oltre a disporre di protezione contro incendi, accessi non autorizzati e perdite, di una ridondanza integrata e di un gruppo di continuità.

Flessibile

Siccome la sede di Coesfeld doveva essere ampliata ulteriormente, Weiling stava cercando una soluzione di data center modulare che offrisse flessibilità per l'espansione futura. Altrettanto importante era la possibilità di adattare il sistema di raffreddamento alle condizioni ambientali locali. Essendo la regione agricola molto polverosa, era necessario un sistema di free-cooling indiretto. Il sistema RiMatrix S poteva soddisfare tutte queste esigenze.

Pianificabile

A differenza dei data center progettati su misura, RiMatrix S impiega componenti standardizzati e quindi può essere reso operativo tipicamente in sole sei settimane. Grazie a un pacchetto di prestazioni predefinite e a tempi di consegna e costi certi, Weiling ha potuto semplificare di molto la pianificazione.

Efficiente

Come grossista di alimenti biologici ecocompatibili, Weiling ha adottato una strategia aziendale di responsabilità nei confronti dell'ambiente. Con un PUE che arriva a 1,15, RiMatrix S è progettato per essere efficiente. È quindi perfetto per l'azienda e in più le consente di risparmiare sui costi operativi.

Panoramica

Progetto
Weiling
Sedi
Coesfeld, Germania
Sfida

La forte crescita del business ha richiesto un nuovo Data Center ad alta disponibilità
Attenzione sull'efficienza energetica
Tempo di installazione di sole sei settimane

Soluzione

RiMatrix S Single 6 in una safety room
Sistema di refrigerazione sul tetto per un raffreddamento ad alta efficienza energetica