L'affidabilità del data center è il principale requisito per le aziende che devono elaborare grandi quantità di dati 24 ore su 24. Ciò consente ai clienti di poter contare su processi che funzionano senza interruzioni. Per questo il gruppo WUND si affida a data center autonomi e standardizzati per le proprie strutture termali in tutta la Germania. Con le terme aperte 17 ore al giorno, 365 giorni l'anno, tutto, dal pagamento senza contanti all'irrigazione delle palme, deve funzionare senza problemi. Ma dietro le quinte c'è un'infrastruttura IT Rittal, sofisticata ed estremamente efficiente.
Rittal ci ha fornito una consulenza ampia e professionale. Abbiamo sempre avuto l'impressione che capissero le sfide di un'azienda termale di queste dimensioni e con una varietà di sedi. L’essere riusciti a mantenere una adeguata flessibilità nella pianificazione e ampliamento del nostro sistema IT, nonostante l'elevato grado di standardizzazione, ci convince ancora di più della validità della nostra scelta.
Grande affidabilità nel funzionamento continuo
Più di 500 palme e 1.200 orchidee contribuiscono alla sensazione di vacanza nella spa, così come la temperatura dell'acqua tra i 24°C e i 33°C. Dietro vi sono più di 3.000 indirizzi IP per le pompe e i dispositivi di controllo, compresi quelli per le 500 palme che non sono più annaffiate manualmente ma con un sistema di irrigazione automatico. Tutto questo si aggiunge all’immensa quantità di dati che vengono elaborati e mantenuti nel data center locale. Se i sistemi non funzionassero sempre senza problemi, il risultato sarebbe una perdita economica e di immagine per l’operatore. Ecco perché l'elevata disponibilità dei dati è stato il principale criterio nella scelta dell'infrastruttura IT di Rittal. In un locale tecnico separato sono alloggiati l’UPS modulare e ridondante e la distribuzione elettrica. I Liquid Cooling Package (LCP) Rittal e un sistema di compartimentazione del corridoio freddo assicurano il raffreddamento in-row degli armadi della sala server. L'aria fredda è generata dal free cooling indiretto.
Il gruppo WUND voleva gestire il monitoraggio e i messaggi di guasto in ciascuna sede, disporre di una tecnologia di sistema all’avanguardia, standardizzare ‘al massimo’ l'infrastruttura IT e avere accesso ad una rete di assistenza nazionale.
Poiché l'alta disponibilità nel funzionamento su 365 giorni l’anno poteva essere garantita solo con tempi di latenza ridotti, il gruppo WUND ha optato per un sistema edge in ogni sede.A prova di futuro, grazie alla standardizzazione
L'elevata disponibilità ha richiesto data center autonomi in ogni località termale. I data center ad alta standardizzazione, quindi quasi identici, sono un grande sollievo per il team IT, consentendo interventi più rapidi in caso di problemi. Sebbene i singoli sistemi funzionino indipendentemente l'uno dall'altro, l'infrastruttura IT (espandibile in qualsiasi momento) e i relativi processi semplificano notevolmente l’operatività dei data center e sono stati alla fine determinanti per la scelta di lavorare con Rittal. Inoltre, eventuali nuove sedi potranno essere facilmente integrate nella struttura IT esistente.
Il monitoraggio completo garantisce la sicurezza
Oggi, quattro centri termali su cinque utilizzano prodotti Rittal, come i rack TS IT e/o le soluzioni di climatizzazione. Il sistema di monitoraggio Computer Multi Control III (CMC III) di Rittal sfrutta i sensori nei rack dei server per controllare che tutto funzioni bene. I dati dai sensori, relativi a temperatura, umidità, velocità dell'aria e molto altro ancora, sono raccolti da un’unità centrale che prima ne verifica la coerenza, quindi li elabora e li invia al sistema di gestione Rittal RiZone tramite il Simple Network Management Protocol (SNMP). Questo software DCIM (Data Center Infrastructure Management) risiede in un altro data center. Da lì monitora continuamente i dati che riceve dalle singole sedi e, se necessario, fa scattare un allarme. Se qualcosa non funziona, il sistema di allarme, sempre attivo, garantisce interventi immediati. Oggi, l'hardware del gruppo WUND funziona alla perfezione. I tempi morti e i malfunzionamenti sono solo un ricordo. Eppure, i due partner stanno già pianificando i loro prossimi passi, come l'espansione dell'IT per far fronte alla crescente esigenza di digitalizzazione. Ma il visitatore del centro termale di certo non penserà a tutto questo, mentre sogna i mari del sud, disteso sotto una delle 500 palme, ciascuna con il proprio indirizzo IP.
Panoramica
- Progetto
- Gruppo WUND
- Sedi
- Friedrichshafen, Germania
- Settore
- IT-infrastructure
- Sfida
Infrastruttura IT ad alta efficienza, fail-safe e standardizzata
Elevata disponibilità dei dati e accesso tramite una rete service sovraregionale- Soluzione
Data Center EDGE autonomo in quattro siti, UPS modulari e ridondati per la massima affidabilità, Liquid Cooling Package (LCP), compartimentazione del corridoio freddo, sistema di monitoraggio CMC III, software DCIM RiZone