Poiché il tema dell'efficienza energetica è sempre più sentito, come trovare il modo di risparmiare altra energia? È questa la domanda che si sono posti i membri del gruppo di lavoro "Resource and Energy Efficiency" della Voith Turbo di Heidenheim. Avendo già migliorato l’efficienza dei dispositivi più energivori, l'attenzione non può che rivolgersi a quelli che, a torto o a ragione, sono considerati componenti minori. Per questo, i risultati del controllo di efficienza effettuato da Rittal presso Voith Turbo sono stati così sorprendenti per l'azienda. Infatti, il passaggio dalla climatizzazione degli armadi attualmente utilizzata per i centri di lavoro in produzione ai nuovi condizionatori Blue e+ Rittal porterebbe a risparmi tutt’altro che trascurabili.
Non ci aspettavamo che i risultati del controllo di efficienza fossero così sorprendenti.
Obiettivi ambiziosi
Il gruppo Voith attribuisce grande importanza alla sostenibilità e all'uso efficiente delle risorse. Il progetto ambizioso è di risparmiare il 20 per cento delle risorse utilizzate oggi entro i prossimi sei anni. Per questo l'azienda monitora e valuta regolarmente i consumi di energia e acqua e la quantità di rifiuti prodotta. Ma finora, nessuno aveva pensato alla climatizzazione degli armadi elettrici.
Controllo di efficienza in loco
Nel valutare l'efficienza energetica delle macchine utensili e dei centri di lavoro, ci si concentra sugli azionamenti e i dispositivi idraulici. La climatizzazione dell'armadio è spesso trascurata e ciò porta a non sfruttare una possibilità di miglioramento importante. Le verifiche e il controllo di efficienza effettuati da Rittal mostrano che in molti casi l’investimento necessario per aggiornare la tecnologia di climatizzazione si ripaga in brevissimo tempo. Alla Voith Turbo, tecnici Rittal hanno accuratamente esaminato ogni macchina utensile con il relativo sistema di climatizzazione dell’armadio elettrico. In tutto sono state esaminate 50 macchine ed è stato consegnato al cliente un rapporto completo sullo stato attuale dei condizionatori, inclusivo di raccomandazioni sull’opportunità di sostituire un dispositivo, sul tipo di unità più adatta per la sostituzione e sull’entità del risparmio ottenibile. Nel rapporto, Rittal ha raccomandato la sostituzione dei condizionatori di 21 macchine utensili. A seconda della potenza di raffreddamento richiesta, i condizionatori della gamma Rittal Blue e o Blue e+ offrono un’alternativa valida dal punto di vista energetico.
Retrofitting senza problemi
Le raccomandazioni contenute nella documentazione includono anche il calcolo del tempo di ritorno dell'investimento. La direzione della Voith Turbo è rimasta sorpresa nello scoprire che il consumo di energia e i relativi costi sarebbero diminuiti del 70 per cento, il che significava che l’investimento nella nuova e più efficiente tecnologia di climatizzazione si sarebbe ripagato in soli due anni. Così l’investimento è stato approvato immediatamente. Su 21 macchine utensili sono stati installati i nuovi condizionatori della gamma Rittal Blue e+ e Blue e. A parte piccole necessità di adattamento, il retrofit si è svolto senza problemi. Grazie all'esperienza positiva, anche gli altri siti dell'azienda adotteranno di soluzioni ad alta efficienza energetica per il raffreddamento dei quadri elettrici delle macchine utensili.
Panoramica
- Progetto
- Voith Turbo GmbH & Co. KG
- Sedi
- Heidenheim, Germania
- Settore
- Machine-Building
- Sfida
Obiettivo aziendale: risparmiare almeno il 20% di energia in sei anni
- Soluzione
Verifiche e controlli di efficienza effettuati da Rittal su 50 macchine, inclusa documentazione dettagliata
Sostituzione di 21 condizionatori (con Blue e o Blue e+)
Ammortamento in meno di due anni