ll sistema di approvvigionamento idrico olandese è una delle più grandi conquiste infrastrutturali degli ultimi cento anni. La rete idrica sotterranea continua ad essere sviluppata anche per adattarsi agli effetti del cambiamento climatico. Questo vale anche per la rete idrica di Vitens. Nelle province di Utrecht, Gelderland, Overijs-sel, Friesland e Flevoland, 5,5 milioni di persone utilizzano ogni giorno i servizi di Vitens. La più grande azienda idrica dei Paesi Bassi sta “digitalizzando” la rete per rendere la fornitura di acqua potabile ancora più affidabile. I componenti necessari per l’acquisizione dei dati di misura sono ospitati in robusti armadi per esterno Rittal.
Questi contenitori sono indistruttibili. Li usiamo ancora dopo 15 anni dall’installazione e non abbiamo mai avuto necessità di sostituirli. Sono di facile manutenzione, resistenti alla corrosione e hanno buone guarnizioni. Conclusione: non dobbiamo preoccuparcene
Monitoraggio e sostenibilità energetica
La compagnia idrica olandese Vitens ha equipaggiato una parte dei 49.000 km di rete dell’acqua potabile con sensori che registrano in tempo reale ciò che accade nei tubi. I dispositivi elettronici all’interno dei contenitori trasmettono i dati di misura a un sistema centrale accessibile con applicazioni web. Anche la pressione dell'acqua nelle diverse zone della rete è costantemente monitorata dal sistema e questo consente a Vitens di inviare un tecnico ancor prima che un cliente si accorga di un problema nella fornitura dell’acqua potabile. Vitens è convinta di proseguire su questa strada, riducendo il consumo di energia e migliorando ancora il monitoraggio della qualità dell'acqua. I dispositivi elettronici sono indispensabili per il monitoraggio della rete idrica e vanno adeguatamente protetti. Vitens alloggia da decenni questi componenti in contenitori e armadi in alluminio da esterno Rittal.
Parete singola o doppia
A seconda dei requisiti funzionali, Vitens utilizza contenitori per esterno a doppia parete o a parete singola. La scelta dipende dai componenti da proteggere. Il contenitore a parete singola Rittal CS New Basic può essere utilizzato quando è necessario distribuire in modo efficiente una grande quantità di cavi. Questi contenitori sono più adatti per componenti passivi che richiedono un basso livello di climatizzazione. Il tetto ventilato assicura basse oscillazioni di temperatura e impedisce la formazione di condensa. Grazie alla protezione anticorrosione, all'elevato grado di protezione fino a IP 55 e alla sua versatilità, Rittal CS New Basic è il contenitore ideale per tutte le applicazioni a bassa dissipazione di potenza.
Sigillati ermeticamente e leggeri
I contenitori Rittal CS New Basic sono dotati di un robusto sistema di chiusura in tre punti e di una guarnizione in schiuma poliuretanica. Poiché le guarnizioni sono realizzate in un unico pezzo, gli armadi per esterno sono sigillati ermeticamente, anche sul lato inferiore dove vengono inseriti i cavi. Per Vitens è importante che siano installate piastre passacavi di qualità e a tenuta, per impedire agli insetti di entrare nel contenitore dal quella zona e ridurre il rischio di malfunzionamenti. Leggeri e duraturi, i contenitori Rittal riducono i costi di manutenzione e sono facilmente trasportabili. Nei prossimi anni, Vitens intende estendere la digitalizzazione della rete idrica e gli armadi più vecchi saranno sostituiti con nuovi armadi da esterno Rittal, Questo permetterà l’ulteriore ampliamento del sistema di monitoraggio. Il risultato sarà una rete intelligente e affidabile, grazie a migliaia di sensori
Panoramica
- Progetto
- Vitens Water Company
- Sedi
- Zwolle, Paesi Bassi
- Settore
- Infrastructure-Telecommunications
- Sfida
Protezione dei dispositivi elettronici per l’acquisizione dei dati in armadi e contenitori da esterno, resistenti e di lunga durata
Espansione del sistema di monitoraggio della fornitura di acqua potabile- Soluzione
Armadi da esterno a singola o doppia parete, IP55
La lunga durata degli armadi Rittal ha un impatto positivo sui costi di manutenzione