Le città intelligenti sono ambienti straordinariamente tecnologici e interconnessi, progettati per migliorare sia la vita privata e professionale dei residenti, sia la sostenibilità ambientale. Gli urbanisti perseguono questo obiettivo anche analizzando i flussi di traffico e i dati sulla qualità dell'aria e regolando di conseguenza i semafori. L'idea è quella di dare ai residenti la sensazione di vivere in una città moderna e sicura. Ma l’acquisizione e l'analisi di tanti dati richiede un'infrastruttura IT estremamente efficiente e sicura. In Corea del Sud, in un nuovo quartiere della enorme città di Incheon, si può trovare un esempio di tutto ciò, insieme a un nuovo data center progettato da Rittal.
Il data center di Rittal soddisfa le esigenze della smart city sotto ogni punto di vista, perché consente di acquisire e analizzare i dati provenienti dai data center edge (periferici) distribuiti in tutta la città.
Dati per una migliore qualità della vita
Prima di tutto, la valutazione dei dati misurati richiede un'infrastruttura stabile con server, reti e computer potenti che possano rispondere rapidamente a imprevisti e inconvenienti. Questo è il motivo per cui l'esperto IT Sangho Lee, direttore dell'IFEZ Smart City Integrated Operation Center, ha scelto di utilizzare un data center cloud dedicato e a prova di guasto. Qui confluiscono i dati di tutti i sensori di traffico, ambientali, anticrimine, antincendio e di gestione degli edifici. “Quando stavamo cercando una soluzione adatta, il design del data center basato sul cloud computing mi ha conquistato”, ricorda Lee. “ Le soluzioni per tutti i componenti del data center erano già disponibili da Rittal e la struttura del data center ha potuto essere implementata in brevissimo tempo. Oltre agli armadi server TS IT di Rittal, il data centre è dotato dei moduli necessari per la climatizzazione, la distribuzione di corrente, il gruppo di continuità, la protezione antincendio, il monitoraggio e il controllo degli accessi.
Rittal Korea ha assistito l'IFEZ Smart City Integrated Operation Center non solo con la fornitura dell’hardware ma anche partecipando all’elaborazione del progetto preliminare del data center. “Con l'ausilio di disegni in 3D, abbiamo mostrato al cliente quale poteva essere la soluzione ideale per le sue esigenze”, ricorda Brian Moon, che gestisce le vendite IT di Rittal. Dopo tutto, l'edificio disponibile non era proprio il luogo più adatto per installare un data center convenzionale a causa dei soffitti bassi e dei pavimenti rialzati, il che significa che i locali avrebbero richiesto un isolamento e una climatizzazione particolari. Inoltre, il cliente desiderava avere un'infrastruttura scalabile per poter crescere insieme alla città.
Soluzione chiavi in mano
La compartimentazione del corridoio freddo e il raffreddamento in-line LCP assicurano una climatizzazione efficiente dei sistemi IT. Il raffreddamento vero e proprio viene effettuato con il Liquid Cooling Package (LCP) di Rittal in versione ridondata. Tutto il sistema, dai rack fino alla distribuzione di corrente, proviene da un unico fornitore. Una volta posati i cavi, ci sono voluti poco meno di tre mesi per completare l’installazione del data center. “Questo lo rende uno dei progetti più veloci al mondo”, dice Lee con orgoglio e afferma di voler continuare a collaborare con un partner affidabile come Rittal per i progetti futuri, mentre il lavoro a Songdo prosegue senza sosta. Le auto a guida autonoma dovrebbero presto garantire una maggiore sicurezza stradale e ridurre i livelli di inquinamento. I droni con telecamera, nel frattempo, raccolgono i dati sul traffico e le condizioni ambientali, che vengono poi analizzati utilizzando l'intelligenza artificiale per sviluppare servizi ancora più innovativi per i residenti.
Panoramica
- Progetto
- Una Smart City in Corea
- Sedi
- Songdo New City, quartiere della città di Incheon, Corea del Sud
- Settore
- Infrastructure-Telecommunications
- Government
- IT-infrastructure
- Sfida
Raccolta e analisi dei dati (ad esempio temperatura e traffico)
Infrastruttura ad alta disponibilità con server, rete e computer all'avanguardia
Scalabilità per garantire la crescita futura e la ridondanza- Soluzione
Data Center Cloud a prova di guasto con prodotti Rittal (rack IT, unità di raffreddamento, distribuzione di corrente, UPS, sicurezza antincendio, monitoraggio e controllo degli accessi): tutto da un'unica fonte
Implementazione facile e veloce grazie all'infrastruttura IT standardizzata