Montare le guide di fissaggio dei cavi in un armadio esattamente all'altezza giusta sembra un compito banale. Eppure, in passato, è successo più volte che le guide fossero sfalsate di un solo foro del reticolo di fissaggio di due armadi adiacenti. Fortunatamente, il personale dell'officina della Schaper Steuerungstechnik GmbH di Herford non deve più preoccuparsi di questo problema e delle lavorazioni extra per correggerlo. Un piccolo dettaglio del nuovo sistema di armadi VX25 offre la soluzione in questo caso: con la foratura numerata dei nuovi profili del telaio, la posizione di montaggio può essere definita con precisione.
Una delle principali sfide di questo produttore di quadri di medie dimensioni è rispettare le date di consegna richieste. La capacità di creare quadri elettrici di qualità in tempi stretti dipende anche dalla idoneità di componenti e sistemi. I tecnici di Schaper si sono dimostrati entusiasti quando hanno potuto utilizzare i nuovi armadi Rittal VX25 nei loro primi progetti. La prima prova sul campo per il nuovo armadio è stata la realizzazione di grandi quadri elettrici con una lunghezza da 30 a 40 metri.
Minor numero di parti
L'armadio Rittal VX25 è stato progettato proprio per questo scopo. Lavorare con una ridotta varietà di pezzi semplifica immediatamente la gestione delle scorte. Il personale, sia nel magazzino centrale, sia nei magazzini dedicati ai singoli progetti, lo ha subito apprezzato. Nell’officina di montaggio, poi, meno pezzi diversi significa meno rischio di mischiarli tra loro. Insomma, meno è meglio, soprattutto per i componenti più piccoli. Tutte le viti del nuovo sistema sono della stessa misura (Torx30) e il montatore può utilizzare una sola punta dell’avvitatore a batteria. “Durante i lavori di montaggio, avevamo sempre due avvitatori a batteria con le relative punte, ora ce ne basta uno solo”, dice Nils Mentrup, Technical Manager di Schaper.
Montaggio più veloce
Il VX25 semplifica il montaggio anche per altri aspetti. Le porte dell'armadio, ad esempio, possono essere rimosse con facilità, grazie al nuovo sistema che evita di fare leva sui perni delle cerniere. Il personale di Schaper preferisce rimuovere sempre le porte prima di iniziare l'assemblaggio e il cablaggio, perché li agevola soprattutto quando il cablaggio deve passare attraverso più armadi Il risparmio di tempo durante lo smontaggio e rimontaggio può arrivare fino a un minuto e più per porta, spiega Mentrup. Quando si tratta di grandi quadri elettrici, i minuti risparmiati diventano rapidamente ore. Anche la possibilità di assemblaggio delle pareti laterali da parte di una sola persona aiuta ad accelerare il montaggio. Ad esempio, un dipendente può assemblare una parete posteriore senza alcun aiuto da parte del suo collega. Basta agganciare in alto la parete, che rimane ferma nella posizione corretta mentre vengono serrate le viti. È vero che si tratta di operazioni veloci, tuttavia il collega può dedicarsi ad altri compiti.