Un importante stadio di calcio con una capacità di oltre 8.000 persone è in costruzione nella città svizzera di Sciaffusa. Lo stadio multifunzionale è adatto anche per ospitare altri grandi eventi. All’esterno sono disponibili spazi commerciali e uffici da affittare. L'enorme impianto fotovoltaico installato sul tetto genera gran parte dell'energia necessaria. Il team di professionisti della società svizzera Pezag Elektro AG era responsabile della progettazione e della realizzazione del sistema di distribuzione di corrente del nuovo stadio. L'energia doveva essere disponibile ovunque nello stadio, dall'illuminazione e dal catering ai sistemi di ingresso, di irrigazione e antincendio. Una progettazione accurata era di vitale importanza per garantire che tutto avrebbe funzionato senza problemi. Pezag Elektro AG si affida sempre a partner affidabili come Rittal per compiti come questo.
La collaborazione tra Rittal e il nostro team è stata coordinata fin nei minimi dettagli. Un'assistenza rapida e professionale in ogni momento, una gamma completa di prodotti testati e di alta qualità e un team di professionisti che rendono quasi tutto possibile, fanno sì che sia un vero piacere lavorare con Rittal!
Soluzioni end-to-end flessibili e certificate
Progettare la distribuzione di corrente per l'edificio dello stadio, inclusi i requisiti infrastrutturali e il controllo di tutte le installazioni, rendono un progetto di questo tipo un'impresa molto complessa. Lo stadio di Sciaffusa viene alimentato da un grande distributore principale e da circa 25 distributori secondari dai quali parte l’alimentazione per l'illuminazione, il riscaldamento, la climatizzazione e per far funzionare i più diversi impianti in tutta la struttura. Nel rispetto della rigorosa normativa vigente, possono essere utilizzati solo componenti certificati. Anche l'automazione dell'edificio, che controlla dai servizi dell'edificio all'illuminazione dello stadio, è stata molto impegnativa.
Pezag Elektro AG si è rivolta a Rittal per soddisfare i severi requisiti del sistema di distribuzione di corrente dello stadio. L’assistenza ha compreso il progetto dei sistemi di distribuzione e controllo di corrente, nonché la scelta dei componenti. Rittal ha fornito un sistema di distribuzione Ri4Power ISV, armadi TS 8, quattro ventilatori da tetto con tecnologia EC, una soluzione di climatizzazione modulare, sezionatori NH, carter-porte e sistemi Maxi-PLS.
Successo condiviso
Per il progetto dello stadio di Sciaffusa, Pezag Elektro AG ha potuto contare sull'assistenza rapida e professionale di Rittal. Grazie alla consegna puntuale dei prodotti, è stata in grado di completare nei tempi previsti il sistema di distribuzione di corrente dello stadio e di fornire la necessaria verifica di progetto.
Panoramica
- Progetto
- Pezag Elektro AG
- Sedi
- Bischoffszell, Svizzera
- Settore
- Infrastructure-Telecommunications
- Sfida
Progetto della distribuzione e della regolazione di corrente per uno stadio di calcio
Utilizzo solo di apparecchiature con qualità certificata- Soluzione
Distributore Ri4Power ISV (con risalita cavi) con 9 armadi TS 8
Ventilatore da tetto con tecnologia EC, soluzione di climatizzazione modulare
Sistemi Maxi PLS