La domanda di moderni sistemi fotovoltaici è enorme. Per rifornire l'industria di enormi quantità, mantenendo allo stesso tempo un'elevata robustezza e velocità, il gruppo brasiliano Momberg non utilizza solo gli armadi della gamma in plastica AX; la prototipazione e la lavorazione vengono eseguite in Eplan Pro Panel e nel centro di fresatura Perforex BC. Questo perché la sostenibilità deve essere raggiunta rapidamente.
Panoramica
- Progetto
- Gruppo Momberg
- Sedi
- Sorocaba, Brasile
- Settore
- Energy
- Sfida
Creazione rapida di armadi per componenti di sicurezza che devono resistere a polvere, umidità e raggi UV.
- Soluzione
Installazione di armadi in plastica AX
Progettazione con EPLAN Pro Panel
Lavorazione con Perforex BC
Gli impianti fotovoltaici di tutte le dimensioni sono in aumento non solo in Europa, ma anche e soprattutto in Sud America. Per utilizzare l'energia solare in modo efficace e sostenibile, è necessario un componente speciale: la string box. Essa trasmette le stringhe ai moduli e, in quanto componente di sicurezza, previene gli inconvenienti elettrici come i cortocircuiti nella tecnologia fotovoltaica. Ciò si ottiene utilizzando collettori di stringhe che “raccolgono” la corrente dai moduli fotovoltaici. Il gruppo brasiliano Momberg è specializzato nella produzione di string box ad alte prestazioni con il nome di prodotto TECBOX®. L'azienda si affida all'esperienza di Rittal ed Eplan per fornire volumi elevati per la tecnologia del futuro.
La collaborazione con Eplan e Rittal è valsa oro per noi. Con gli armadi in plastica AX, non solo abbiamo ottenuto un armadio adeguato, ma abbiamo anche potuto contare sulla competenza delle due aziende durante l'intero processo di lavorazione.
Il Gruppo Momberg non produce solo TECBOX® per applicazioni fotovoltaiche private, ma le dimensioni degli impianti che Momberg equipaggia sono davvero enormi. Momberg ha completato un grande parco solare per un progetto che coinvolge una delle più grandi aziende energetiche del Paese, che richiedeva 600 string box. L'azienda ha dovuto affrontare numerose sfide. Le scatole dovevano essere resistenti sia ai raggi UV che all'umidità, e il cliente aveva anche scadenze molto strette. Grazie alla collaborazione con Rittal ed Eplan, è stato possibile trovare una soluzione efficace e a basso costo. Grazie all'elevato grado di protezione IP66, le gli armadi compatti in plastica Rittal AX sono particolarmente adatte all'impiego nei grandi parchi solari. L'armadio protegge i componenti elettrici al suo interno in modo sicuro e affidabile da luce solare, umidità e polvere.
Centro di fresatura Perforex BC
Grazie alla sua pluriennale esperienza, Rittal si è già occupata della prototipazione nel progetto congiunto con Momberg. La progettazione è stata eseguita con l'applicazione software Eplan Pro Panel. Anche il processo di lavorazione ha beneficiato della gestione integrata dei dati. Per lavorare i numerosi contenitori ad alta velocità è stata utilizzata Perforex BC. Rittal e Momberg hanno potuto lavorare 14 contenitori al giorno, con 25 fori preparati per ogni contenitore.
“Grazie all'automazione con Perforex BC, abbiamo potuto risparmiare una notevole quantità di tempo nel processo di lavorazione"” afferma con orgoglio André Pinheiro. Grazie all'interazione e all'esperienza di Rittal, Eplan e Momberg, è stato possibile rispettare i tempi stretti e creare un sistema fotovoltaico sicuro che fornirà in futuro energia elettrica pulita al Brasile.