Meyer Werft, un cantiere navale con sede a Papenburg, nel nord della Germania, è uno dei principali costruttori mondiali di navi passeggeri di lusso. Fondato nel 1795, costruisce navi da crociera all'avanguardia da oltre 25 anni. Meyer Werft ha recentemente completato la sua più grande nave di sempre, la Norwegian Joy che è la quarta nave passeggeri più grande al mondo. Potenti sistemi IT assicurano ai suoi oltre 4.000 passeggeri e circa 2.000 membri di equipaggio sicurezza e comfort durante la navigazione. Rittal ha fornito una infrastruttura all’avanguardia per i due data center a bordo nave.
Da diversi anni collaboriamo con successo con Rittal. Insieme abbiamo più volte sviluppato delle soluzioni intelligenti per installare i sensibili componenti IT a bordo nave in totale sicurezza e senza sprechi di spazio
Alte prestazioni IT a bordo nave
Per Werft, l'installazione di un data center a bordo nave è solo una delle tante sfide della costruzione navale, ma richiede anche molta competenza. Ad esempio, lo spazio a bordo di una nave passeggeri per grandi infrastrutture IT è generalmente molto limitato. Inoltre, gli interventi di manutenzione e riparazione sono di per sé complicati durante la navigazione e richiedono che i componenti siano facilmente accessibili e sostituibili. Servizi di assistenza dovrebbero essere forniti dal fornitore dell’hardware IT nei porti di scalo. Vi sono poi altri aspetti da prendere in considerazione. Poiché i motori diesel marini generano vibrazioni continue, gli armadi IT devono essere dotati di speciali supporti in gomma in grado di attenuarle. Durante una crociera nelle diverse zone di navigazione vi possono essere variazioni estreme di temperatura e umidità. Un equipaggio di 2.000 persone richiede sofisticati sistemi di controllo degli accessi. Infine, tutte le relative infrastrutture, come l'alimentazione elettrica e il raffreddamento, devono essere ridondanti per garantire elevata disponibilità dei sistemi a bordo nave.
Al sicuro in tutti i mari del mondo
La pianificazione di un progetto su larga scala inizia molti anni prima. Le principali sfide includono l'utilizzo ottimale dello spazio, il funzionamento autosufficiente dei data center e la controllabilità dei sistemi da parte dei tecnici che viaggiano a bordo. Poiché una nave rimarrà in servizio per molti anni, i componenti IT devono essere di alta qualità e garantire lunga durata. Altri fattori rilevanti sono la flessibilità, la scalabilità e l'intercambiabilità dei moduli IT, dato che le navi vengono spesso riadattate per nuove destinazioni o impieghi. Quando si progetta l'infrastruttura IT, è necessario anche un alto grado di standardizzazione per poter installare rapidamente e facilmente gli armadi server e le unità di alimentazione e raffreddamento.
Due data center per una nave
La Norwegian Joy ha due data center, collocati fisicamente a una distanza significativa in due diverse zone antincendio. Dispongono di dieci armadi TS IT Rittal e utilizzano una soluzione di raffreddamento convenzionale. Gli armadi ciechi sono climatizzati tramite sistemi di raffreddamento della serie LCP (Liquid Cooling Package) con una potenza fino a 30 kW. Gli LCP sono montati nelle pareti laterali degli armadi per poter raffreddare direttamente l'aria calda dei server. L'intero sistema, alimentato dai chiller della nave, ha una elevata efficienza. Sono anche state previste risorse di riserva per i data center, nel caso in cui la nave dovesse essere impiegata in futuro su altre rotte o cambiare la sua destinazione d’uso.
Rittal offre una garanzia valida in tutto il mondo sui suoi componenti per data center a bordo nave. Inoltre, fornisce un supporto globale in caso di necessità di manutenzione, compresa la consegna delle parti di ricambio.
Panoramica
- Progetto
- Meyer Werft GmbH & Co. KG
- Sedi
- Papenburg, Germania
- Settore
- Maritime-Industry
- Sfida
Infrastruttura ad alta disponibilità per i Data Center
Sicurezza, monitoraggio, flessibilità e intercambiabilità dei moduli IT- Soluzione
Due Data Center equipaggiati con 10 armadi TS IT, LCP (Liquid Cooling Package) fino a 30 kW
25 locali tecnici, ognuno con tre armadi e due scambiatori di calore aria-acqua