Immaginate che un supermercato sia a corto di chicchi di caffè. Il supermercato invia un ordine automatico al suo grossista. Il cliente, che – secondo lo slogan popolare – ha sempre ragione, non si accorge di niente e si gode la sua tazza mattutina di caffè caldo e fumante. Scenari come questo vengono già simulati in una grande catena italiana di supermercati.
L'azienda si affida all'infrastruttura IT di Rittal per offrire ai suoi clienti un'esperienza d'acquisto unica, garantendo l'alta disponibilità dei suoi processi IT.
I suoi supermercati, spesso situati nelle periferie delle città, saranno progressivamente dotati di una soluzione IT uniforme, costituita da un Edge Data Center Rittal. È composto da due rack TS IT, dotati di due unità di distribuzione di corrente e della soluzione di monitoraggio CMC III – e non richiede un locale separato per l'installazione. Ogni armadio è raffreddato da un condizionatore Blue e+ montato a tetto. L'obiettivo è quello di implementare una infrastruttura IT uniforme e standardizzata in tutti i supermercati per garantire un'esperienza unica di acquisto ai clienti grazie a processi IT ad alta disponibilità. In futuro, ad esempio, i cartellini dei prezzi potranno essere digitali e, durante le promozioni speciali, non ci sarà più bisogno di sostituire le etichette di carta sui prodotti o sullo scaffale. Anche così però, si dovrà essere sicuri che il registratore di cassa riconosca il prezzo e che questo sia correttamente addebitato al cliente. L’unico modo per garantirlo è che l'IT del supermercato funzioni sempre senza problemi, anche quando i clienti vogliono pagare con lo smartphone.
E, se ci fosse un inconveniente, il contratto di service con Rittal assicurerebbe la presenza sul posto di un tecnico entro quattro ore.
Panoramica
- Progetto
- Catena italiana della grande distribuzione
- Sedi
- Sedi diverse, Italia
- Settore
- IT-infrastructure
- Sfida
Alta disponibilità dei processi digitali nel supermercato (ad esempio, etichette digitali o pagamenti via smartphone)
Infrastruttura IT uniforme e standardizzata
Nessun locale dedicato per l'infrastruttura IT
- Soluzione
Edge Data Center Rittal in ogni supermercato
Alta disponibilità dei processi IT
PDU switched per la distribuzione di corrente
Condizionatore da tetto Blue e+, per un'elevata efficienza energetica
Monitoraggio ininterrotto con CMC III