Un nuovo edificio sarebbe stato troppo costoso e avrebbe richiesto lunghi tempi di realizzazione, ma un'installazione nelle immediate vicinanze degli uffici sarebbe stata troppo rumorosa – il team di gestione IT di HamiltonJet, fornitore dell'industria navale con sede a Christchurch, in Nuova Zelanda, ha trascorso molto tempo a discutere sulla posizione migliore per un nuovo data center. Dovevano sostituire la vecchia sala server e cercavano una soluzione sicura e a elevata disponibilità da collocare vicino agli stabilimenti di produzione. La decisione finale è stata quella di installare l'infrastruttura IT direttamente nel polveroso capannone di produzione. Un Micro Data Center Rittal garantisce l'alloggiamento sicuro dei componenti IT.
Panoramica
- Progetto
- HamiltonJet
- Sedi
- Christchurch, Nuova Zelanda
- Settore
- Maritime-Industry
- Sfida
Affidabile e ad alta disponibilità per il data center aziendale, con un elevato grado di protezione che permette l'installazione in prossimità del reparto produttivo
Condizioni ambientali polverose
- Soluzione
RiMatrix Micro Data Center con condizionatori Blue e+
Grado di protezione IP55
La soluzione proposta da Rittal ha risposto immediatamente a tutte le nostre esigenze.
Carrelli elevatori e macchine in continuo movimento, e con molta polvere nell'aria – le condizioni ambientali del nuovo Data Center erano una vera sfida. I requisiti da soddisfare erano di conseguenza elevati: protezione contro le influenze di un ambiente di produzione difficile e una soluzione di climatizzazione adatta alle applicazioni IT. Inoltre, tutti i componenti dovevano essere disponibili a magazzino in Nuova Zelanda e, naturalmente, al giusto prezzo. Il Dr. John Eichler, i cui compiti come ingegnere di produzione include la responsabilità del progetto, ha confrontato diversi fornitori di soluzioni di contenimento. E ha optato velocemente per Rittal, il cui team di vendita ha proposto RiMatrix Micro Data Center (MDC) come soluzione ideale. Gli aspetti decisivi per il Dr. Eichler sono stati la qualità e l'affidabilità. “La soluzione proposta da Rittal ha immediatamente spuntato tutte le caselle della nostra lista di requisiti.” Il rack IT da 47 U è alloggiato in un armadio con protezione IP55, il che significa che polvere e altre influenze ambientali non rappresentano un pericolo per le apparecchiature installate.
Un controllo affidabile del raffreddamento è altrettanto essenziale
Per il controllo del clima, un'unità di raffreddamento Blue e+ è montata sul pannello posteriore del Micro Data Center. Questa soluzione mantiene una temperatura adeguata per le apparecchiature IT in modo molto più affidabile rispetto all'aria condizionata degli uffici. Rittal ha suggerito l'integrazione di un'interfaccia IoT per garantire un semplice accesso alle funzioni di monitoraggio interno. L'operatore può così tenere sotto controllo lo stato dell'MDC in ogni momento, anche quando lavora da casa. Il Micro Data Center ha un altro importante vantaggio da non sottovalutare: è stato progettato come soluzione completa.