Quando si pianificano i data center, le aziende tendono ad avere liste di desideri molto simili: massimo utilizzo dello spazio disponibile, scalabilità per far fronte alla crescita futura, economicità e una ridotta impronta ecologica. Esattamente quello che chiedeva anche Haberkorn. Con sede a Wolfurt, nell'Austria occidentale, Haberkorn è un fornitore di dispositivi di protezione individuale, lubrificanti e prodotti come tubi industriali, parti di macchine e componenti idraulici. Un'infrastruttura IT efficiente e affidabile è fondamentale per chi come Haberkorn non distribuisce i suoi 200.000 prodotti solo in Austria, ma anche in Svizzera, Ungheria, Slovenia e Croazia, a clienti dell’industria manifatturiera e delle costruzioni. Da quando è stata ultimata la nuova sede, nel 2005, il carico di lavoro della sala server è aumentato progressivamente e i responsabili IT di Haberkorn hanno dovuto porsi le solite domande riguardo la possibilità di espandere la capacità dei loro server IT. Abbiamo spazio sufficiente? Possiamo mantenere l’operatività del precedente data center mentre lo rinnoviamo? Possiamo ridurre i costi energetici?
Siamo abituati a sale server convenzionali e di grandi dimensioni. Non avremmo mai potuto immaginare un’alternativa valida come RiMatrix S, dove tutto è compatto e ben progettato. È Rittal il nostro partner unico per l'intero sistema.
Dubbi iniziali subito chiariti
All'inizio, Martin Rainer responsabile IT e il suo team erano più propensi ad una versione interna di Rittal Rimatrix S. Ma la forte crescita di Haberkorn negli ultimi anni ha fatto sì che anche gli uffici diventassero sempre più stretti. Vi era, però, un'area esterna inutilizzata dietro l'edificio. Così, nell'estate del 2016, si è pensato di installare una soluzione Rittal IT Container. Prima però, bisognava convincere il team IT dei vantaggi di questa soluzione. I moduli predefiniti e standardizzati di Rimatrix S contengono un numero specifico di server e armadi di rete, più la climatizzazione, l'alimentazione e il monitoraggio e il tutto può essere fornito come una soluzione in container pronta all'uso: ordinabile nella sua interezza con un unico codice prodotto.
Compatto, ben progettato ed efficiente
Progettare e realizzare un data center su misura spesso richiede uno sforzo notevole, molte risorse e tempo, anche quando un'azienda ha competenze IT interne. Oltre alla mancanza di spazio e all’esigenza di una soluzione espandibile in futuro, la sfida per Martin Rainer e il suo team era di trovare un fornitore unico per l'intera infrastruttura IT. Questo perché la soluzione precedente, un misto di componenti di diversi fornitori, era così complessa e difficile da gestire. Inoltre, c’era da soddisfare il requisito della sostenibilità. È per questo che hanno subito prestato attenzione al sistema di climatizzazione. In Rimatrix S Container, il sistema di climatizzazione è integrato, alloggiato sotto il pavimento tecnico per risparmiare spazio e questo è stato un fattore importante a suo favore. Oltre alla compartimentazione dei corridoi per separare le aree calde da quelle fredde e agli scambiatori di calore aria/acqua, situati direttamente sotto i rack dei server, speciali ventilatori EC permettono un'efficace gestione del flusso dell'aria. Così, i costi di raffreddamento possono essere ridotti di circa il 40%, anche se, in questo caso, il clima favorevole del luogo di installazione ha giocato il suo ruolo. Quando il container è stato installato nel giugno 2016, le temperature notturne si aggiravano intorno ai 10°C, permettendo l'uso dell’aria esterna per il raffreddamento anche all'inizio dell'estate.
Panoramica
- Progetto
- Haberkorn GmbH
- Sedi
- Wolfurt im Voralberg, Austria
- Settore
- IT-infrastructure
- Retail
- Sfida
Rapida crescita aziendale con ottime prospettive future
Carenza di spazio
Sala server ad alta efficienza, sostenibile in spazi ridotti
Nuova linfa per un'azienda in crescita con ottime prospettive a livello internazionale- Soluzione
Container RiMatrix S in versione “single 6” e free cooling per un raffreddamento ad alta efficienza energetica
2° container RiMatrix S identico al primo, con funzione di riserva per massimizzare l’affidabilità
40% di risparmio sul condizionamento